990-91379H-023

Oversikt over brukergrensesnitt

Display

Oversikt over startskjermen

  1. Hjem-knapp – trykk på denne knappen på et hvilket som helst skjermbilde for å gå tilbake til startskjermen.

  2. Hovedmenyknapp – trykk på denne knappen på et hvilket som helst skjermbilde for å få tilgang til menyene.

  3. Orienteringsplan-knapp – trykk på denne knappen på et hvilket som helst skjermbilde for å få tilgang til orienteringsplanen.

  4. Alarmstatussymbol – trykk på denne knappen på et hvilket som helst skjermbilde for å få tilgang til loggen over aktive alarmer.

Du kan trykke på utgangs- eller batterifeltene på startskjermen for å gå direkte til de detaljerte målingssidene.

Orienteringsplan

Orienteringsplanen tilpasses systemkonfigurasjonen, så orienteringsplanene som vises her, er bare eksempler.

Eksempel på et enkelt UPS-system – to forsyningskilder

Den grønne strømledningen (grå i illustrasjonen) i orienteringsplanen viser strømmen gjennom UPS-systemet. Aktive moduler (vekselretter, likeretter, batteri, statisk svitsj osv.) er innrammet i grønt, og inaktive moduler er innrammet i svart. Moduler innrammet i rødt er ute av drift eller i en alarmtilstand.

MERK: Orienteringsplanen viser bare én frakoblingsenhet for batterier (BB) uansett om flere slike enheter er tilkoplet og konfigurert for overvåking. Hvis én eller flere av de overvåkede frakoblingsenhetene for batterier er i lukket posisjon, vises BB på orienteringsplanen som lukket. Hvis alle de overvåkede frakoblingsenhetene for batterier er i åpen posisjon, vises BB på orienteringsplanen som åpen.

I orienteringsplaner for parallellsystemer trykker du på den grå UPS-en for å se orienteringsplanen på UPS-nivå.

Eksempel på parallellsystem – to forsyningskilder med individuell UIB og SSIB

Alarmstatussymbol

Alarmstatussymbolet (grått i illustrasjonen) øverst til høyre på displayet endres avhengig av alarmstatusen til UPS-systemet.

Grønn: Ingen alarmer går i UPS-systemet.
Blå: Informativ(e) alarm(er) går i UPS-systemet. Trykk på alarmstatussymbolet for å åpne loggen over aktive alarmer.
Gul: Varselalarm(er) går i UPS-systemet. Trykk på alarmstatussymbolet for å åpne loggen over aktive alarmer.
Rød: Kritisk(e) alarm(er) går i UPS-systemet. Trykk på alarmstatussymbolet for å åpne loggen over aktive alarmer.

Menytre

Hovedmeny

Noen menyer har flere undermenyer enn de som er beskrevet i denne håndboken. Disse knappene er nedtonet og kan kun brukes av Schneider Electric Service for å unngå uønsket innvirkning på lasten. Andre menyelementer kan også være nedtonet/ikke vist på displayet hvis de ikke er relevante eller ennå ikke utgitt for dette bestemte UPS-systemet.

Undermenyer for Status

  • Status – se Vise systemstatusinformasjon.

    • Inngang

    • Utgang

    • Bypass

    • Batteri

    • Temperatur

    • Strømmoduler

    • Utjevning av effekttopper

    • Parallell*

Undermenyer for kontroll

Undermenyer for konfigurasjon

Undermenyer for vedlikehold

Undermenyer for Statistikk

  • Statistikk

    • Strømsparing

      • Innstillinger

      • Simulering

Undermenyer for Om

  • Om

    • UPS

    • Display

    • Integrert nettverksstyringskort (NMC)

    • Valgfritt nettverksstyringskort (NMC)

Oversikt over systemnivåkontroller (SLC) og styreenhet (UC)

  1. ON/OFF-knapper for vekselretter

  2. USB-porter*

  3. Universell I/U*

  4. Modbus-port*

  5. USB Micro-B-port*

  6. Nettverksport*

  7. Nullstillingsknapp*

  8. Status-LED-lamper*

  9. Strømforsyning til displayet

  10. Displayport

  11. Serviceport*

  12. EXT-port

  13. For fremtidig bruk

  14. PBUS 1*

  15. PBUS 2*

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.