990-91379H-023

Viktige sikkerhetsinstruksjoner – TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

Les disse instruksjonene nøye og se på utstyret for å gjøre deg kjent med det før du forsøker å installere, håndtere eller vedlikeholde det. Følgende sikkerhetsmeldinger kan forekomme i denne veiledningen eller på utstyret for å advare om potensielle farer eller formidle informasjon som forenkler eller forklarer en prosedyre.

Når dette symbolet legges til i en sikkerhetsmelding om «Fare» eller «Advarsel», angir det at det finnes en elektrisk fare som kan føre til personskade dersom instruksjonene ikke følges.

Dette er symbolet for sikkerhetsadvarsler. Det brukes for å advare deg om potensielle personskadefarer. Overhold alle sikkerhetsmeldinger med dette symbolet for å unngå eventuelle personskader eller dødsfall.

FARE
FARE angir en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller alvorlig personskade.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
ADVARSEL
ADVARSEL angir en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade, eller skade på utstyret.
FORSIKTIG
FORSIKTIG angir en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til mindre alvorlig eller moderat personskade.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre personskade eller skade på utstyret.
LES DETTE
MERKNAD brukes for å fokusere på praksis som ikke er relatert til personskader. Symbolet for sikkerhetsvarsler skal ikke brukes sammen med denne typen sikkerhetsmeldinger.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.

Merk:

Elektrisk utstyr skal kun installeres, håndteres, betjenes og vedlikeholdes av kvalifisert personell. Schneider Electric påtar seg intet ansvar for konsekvenser som oppstår ved bruk av dette materialet.

En kvalifisert person er en person som har ferdigheter og kunnskaper relatert til montering, installasjon og håndtering av elektrisk utstyr, og som har gjennomgått sikkerhetsopplæring for å kunne oppdage og unngå farene som er involvert.

Per IEC 62040-1: «Uninterruptible Power Systems (UPS) – Part 1: Safety Requirements», må dette utstyret, inkludert tilgang til batteri, inspiseres, installeres og vedlikeholdes av en faglært person.

Denne faglærte personen er en person med relevant utdannelse og erfaring, som gjør at vedkommende kan forstå risiko og unngå farer som kan oppstå på grunn av utstyret (ref. IEC 62040-1, seksjon 3.102).

FCC-erklæring

MERK: Dette utstyret har blitt testet og er funnet å samsvare med grensene for en digital enhet i klasse A, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er fastsatt for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens når utstyres betjenes i et kommersielt miljø. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi og, hvis ikke installert og brukt i samsvar med brukerhåndboken, kan det forårsake skadelig interferens med radiokommunikasjon. Drift av dette utstyret i boligområder vil sannsynligvis forårsake skadelig interferens og brukeren må korrigere interferensen på egen kostnad.

Eventuelle endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Elektromagnetisk kompatibilitet

LES DETTE
Fare for elektromagnetisk forstyrrelse
Dette er et produkt i kategori C2 UPS. I et boligområde kan dette produktet forårsake radiointerferens, og da kan det være nødvendig at brukeren treffer ytterligere tiltak.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.

Sikkerhetstiltak

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Alle sikkerhetsanvisninger i dette dokumentet må leses, forstås og følges.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Start ikke systemet etter at strømkabler er installert i UPS-systemet. Oppstart må kun utføres av Schneider Electric.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
FORSIKTIG
Risiko for varm overflate
De ytre platene på kabinettet kan komme opp i temperaturer på over 65 °C ved en romtemperatur på 50 °C hvis støvfilteret/-filtrene i frontdøren er tilstoppet. Skift ut støvfilteret regelmessig som beskrevet i UPS brukerveiledning.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre personskade eller skade på utstyret.

ENERGY STAR-kvalifisering


Utvalgte modeller er ENERGY STAR®-kvalifiserte.
Du finner mer informasjon om den spesifikke modellen din ved å gå til www.se.com.

Anbefalinger for nettsikkerhet og fysisk sikkerhet

Installer produktet på et sikkert sted

Forvaltere bør sikre produktene mot uautorisert fysisk tilgang.

  • Tilgang bør begrenses til de som trenger tilgang for å vedlikeholde produktet.

  • Områder med adgangsbegrensning skal være tydelig merket for autorisert personell.

  • Områder med adgangsbegrensning bør sikres med låste dører.

  • Tilgang til områder med adgangsbegrensning bør føre til et fysisk eller elektronisk revisjonsspor.

Sikker tilgang til brukergrensesnittet og kommunikasjonsportene på produktet

Installer produktet i et stativ eller et bur som kan låses med en egnet nøkkel eller andre fysiske metoder. Dette forhindrer tilgang til brukergrensesnittet og de fysiske kommunikasjonsportene på produktet.

Beskrivelse av risiko

Angripere med fysisk tilgang til produktet kan få tilgang til utstyret uten autorisasjon.

Anbefalinger

Fysisk sikkerhet må være på plass for å kontrollere den fysiske tilgangen til områder og anlegg med adgangsbegrensning som inneholder produktet. Produktet skal være innelåst eller sikres med fysiske tiltak som hindrer uautorisert tilgang eller fjerning fra områder med adgangsbegrensning. Tilgang til områder som inneholder produktet, skal kun gis til personell som trenger tilgang på grunn av sin jobbfunksjon.

Områder med adgangsbegrensning skal være skiltet med tydelig informasjon om at kun autorisert personell har adgang. Fasiliteter som inneholder produktet, skal gi et minimum av indikasjoner på formålet, uten åpenbare tegn som identifiserer tilstedeværelsen av relaterte funksjoner.

Enheter for fysiske adgangskontroll, som nøkkelkortlesere, dører og skaplåser, bør testes før bruk og deretter med jevne mellomrom (for eksempel årlig). Ressursforvaltere bør produsere fysiske eller elektroniske revisjonsspor for å registrere den fysiske tilgangen til begrensede områder til alt personell for etterforskning av sikkerhetshendelser. Oversikten over hvem som har fysisk tilgang til kontrollenheter, bør gjennomgås regelmessig, og all upassende tilgang som avdekkes under gjennomgangen, bør fjernes umiddelbart.

Oppdateringer av fastvare

Schneider Electric anbefaler på det sterkeste at du går gjennom sikkerhetsbulletinene som gjelder Schneider Electric-produktet ditt.

Du finner informasjon om nye og oppdaterte sikkerhetsbulletiner på nettsiden til Schneider Electric Security Bulletins.

Nettsikkerhet og nettverksstyringskort (NMC)

MERK: Schneider Electric følger bransjens beste praksis i utviklingen og implementeringen av innebygde komponenter i Schneider Electric nettverksstyringskort, som gjør det mulig for enhetene å fungere eksternt over nettverket. Dette inkluderer en "Defense-in-Depth"-tilnærming for å sikre de tilkoblede produktene. Du finner sikkerhetshåndboken for de ulike nettverksstyringskortene på Schneider Electrics nettsted. Sikkerhetshåndboken beskriver sikkerhetsfunksjoner og alternativer for enheten.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.