Vis status for UPS-deltakelse som distribuert energiressurs (DER)
Et UPS-system som inkluderer et batteri, har mulighet til å fungere som en distribuert energiressurs (DER) ved å bruke energi fra batteriet i stedet for fra strømnettet til å forsyne lasten. Et eksternt system kan be UPS-enheten om å gå over fra dobbel konverteringsdrift til batteridrift når det registreres et frekvensfall på nettet. Dette vil redusere lasten på nettet tilsvarende lasten på UPS-utgangen og bidra til å stabilisere nettfrekvensen. Når støtteperioden er over, avslutter det eksterne systemet forespørselen, og UPS-enheten går tilbake til dobbel konverteringsdrift og ramp-in av lasten til strømnettet. UPS-systemet må være installert i et FFR-oppsett (Fast Frequency Reserve) for å kunne delta som DER. FFR er kun tilgjengelig i begrensede kraftnett i henhold til nasjonale regler.
Betingelser for DER-deltakelse for UPS:
-
DER-modus er aktivert for UPS-enheten.
-
Inngangskontakten for Generator forsyner UPS er ikke aktiv/utløst.
-
Batteriet er i drift.
-
UPS-driftsmodus er vekselretterdrift eller eConversion/ECO-modus.
-
Batteriets ladetilstand (SoC) er over det konfigurerte minimumsnivået.
-
UPS-utgangen er ikke overbelastet.
-
Kommunikasjonsforbindelsen med den eksterne kontrolleren er aktiv.
-
En kommando for tillatt deltakelse fra den eksterne kontrolleren er aktiv.
-
Tidsavbrudd for inngangskontakt har ikke oppstått.
- Trykk på .
Når vilkårene for DER-deltakelse er oppfylt, er UPS-enheten klar til å delta som DER, og skjermen vil vise UPS er klar til å delta som DER: Aktiver. Når en DER-deltakelseskommando mottas fra det eksterne styringssystemet via beskyttet Modbus, blir UPS bedt om å delta som DER: Aktiver vist på skjermen.