990-91381D-037

连接维修旁路机柜和 UPS 之间的信号线

  1. 连接维修旁路机柜和 UPS 之间的 Class 2/SELV 信号线 0W50021(随附)和 non-Class 2/non-SELV 信号线 0W50023(随附),如图所示。

    单市电系统

    双市电系统

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.