990-91381D-004

Tilslut strømkablerne

  1. Før strømkablerne gennem toppen eller bunden af vedligeholdelsesbypass skabet.
  2. Tilslut PE-kabler, indgangskabler, bypass-kabler (i systemer med to forsyningskilder), lastkabler og DC kabler. Sæt kabelskoene på busbarerne som vist.

    Én forsyningskilde

    To forsyningskilder

    Samling af kabelsko til busbar

    1. Fjederskive – leveres i sæt.

    2. Flad spændeskive (medfølger ikke).

  3. Sørg for, at kabelskoene sidder ordentligt fast.
    FORSIGTIG
    Fare for skade på udstyret
    Sørg for, at kabelskoene sidder ordentligt fast. Hvis kabelskoene bevæger sig pga. kablernes træk, kan bolten løsne sig.
    Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
  4. Rengør/støvsug vedligeholdelsesbypass-skabet for snavs og fremmedlegemer.
  5. Sæt højre sidepanel på vedligeholdelsesbypass-skabet på igen.
  6. Flyt beskyttelsesdækslerne på højre sidepanel til ny position. Genbrug M6-skruerne.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.