990-91381D-004

Installation af seismisk forankring (valgfrit)

Brug det valgfrie seismiske sæt GVLOPT002 til denne procedure.

  1. Forbind de bagerste forankringssamlinger til UPS'en og vedligeholdelsesbypass-skabet med sammenkoblingspladen.

    Set bagfra

  2. Monter den bagerste forankringssamling på gulvet. Brug passende hardware til den pågældende gulvtype – huldiameteren i de bagerste ankre er ø16 mm. Minimumskrav er 8,8-styrkeklassificeret M12-hardware.

    Set bagfra

  3. Fjern alle skruer og sammenkoblingspladen.

    Set bagfra

  4. Fjern de bagerste forankringsbeslag

    Set bagfra

  5. Installer de bagerste forankringsbeslag på UPS'en og vedligeholdelsesbypass-skabet med de medfølgende bolte.

    UPS'en set bagfra og vedligeholdelsesbypass-skabet

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.