990-91381D-022

Installeer de voedingsrails tussen de UPS en de onderhoudsbypassbehuizing in een systeem met een dubbele netaansluiting

De voedingsrails en isolatordelen zijn voorzien in een kit met de onderhoudsbypassbehuizing. De onderdeelnummers op de afbeeldingen zijn op de onderdelen afgedrukt. Gebruik de voorziene M8x30-schroeven en haal deze aan tot 17,5 Nm.

  1. Verwijder de drie enkele netaansluitingsvoedingsrails
    OPMERKING: Bewaar de drie netaansluitingsvoedingsrails. Ze zijn nodig voor testen bij het opstarten van de UPS.

    Vooraanzicht van de UPS

  2. Installeer de neutrale voedingsrails, de DC-voedingsrails, het isolatordeel en de PE-voedingsrail.

    Vooraanzicht van de UPS

  3. Installeer de bypassvoedingsrails en het isolatordeel.

    Vooraanzicht van de UPS

  4. Installeer de uitgangsvoedingsrails en de isolatordelen.

    Vooraanzicht van de UPS

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.