990-91381D-022

Installeer de voedingsrails voor de belastingsweerstandschakelaar (optie)

OPMERKING: De voedingsrails voor de belastingsweerstandschakelaar zijn verwijderd uit de UPS tijdens voorbereiding voor installatie.
  1. Installeer de voedingsrails voor de belastingsweerstandschakelaar (LBB) in de UPS. Maak een aantekening van de richting van de voedingsrails.

    Vooraanzicht van de UPS

  2. De kabels van de belastingsweerstandschakelaar kunnen door de bovenzijde van de UPS geleid worden voor een permanente installatie of via de open binnendeur voor een tijdelijke installatie. Zie de UPS-handleiding voor informatie over kabelinvoer aan de bovenzijde van de UPS.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.