990-91381D-022

Verbind de UPS met de onderhoudsbypassbehuizing

  1. Schuif de UPS in positie naast de onderhoudsbypassbehuizing. Lijn uit met de seismische verankering, indien aanwezig.
  2. Draai de voorste en achterste stelpoten op de onderhoudsbypassbehuizing en op de UPS omlaag met een steeksleutel, totdat ze contact maken met de vloer. De zwenkwieltjes mogen geen contact maken met de vloer. Gebruik een waterpas om te controleren of de behuizing recht staat.
    LET OP
    Risico op beschadiging van apparatuur
    Verplaats de behuizing niet, nadat de stelpoten omlaag zijn gedraaid.
    Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot schade aan de apparatuur.
  3. Verbind de onderhoudsbypassbehuizing en de UPS aan de voorzijde met schroeven zoals afgebeeld.
  4. Installeer de bovenste beugel. De bovenste beugel is eerder van de zijkant van de onderhoudsbypassbehuizing verwijderd.
  5. Open de binnendeur in de UPS.
  6. Verwijder de twee speciale schroeven van de UPS en gebruik deze voor de achterste verbinding tussen de onderhoudsbypassbehuizing en de UPS zoals afgebeeld.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.