990-91381D-006

Preparación de los cables de señal en sistemas con entrada de cables por la parte superior

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
No haga orificios ni realice perforaciones con las placas guía instaladas ni cerca del armario.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
  1. Prepare el SAI para los cables de señal:
    1. Quite la cubierta.
    2. Quite las placas guía y las placas de escobillas de la parte superior del SAI.

      Vista frontal del SAI

    3. Para instalación sin conductos: Vuelva a colocar las placas de escobillas.
    4. Para instalación con conductos: Realice un orificio en las placas guía para los conductos, instale los conductos y vuelva a colocar las placas guía.
  2. Pase los cables de señal como se muestra para separar los cables de Class 2/SELV de los cables de non-Class 2/non-SELV. Un divisor dentro de la canaleta de cables separa los cables.

    Vista frontal del SAI

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.