990-91381C-005

Anschließen der Leistungskabel

  1. Verlegen Sie die Leistungskabel durch die Ober- bzw. Unterseite des Wartungs-Bypass-Schranks.
  2. Schließen Sie die PE-Kabel, Eingangskabel, Bypasskabel (in Systemen mit zweifachem Netzanschluss), Lastkabel und DC-Kabel an. Bringen Sie die Kabelschuhe wie abgebildet an den Schienen an.

    Einfacher Netzanschluss

    Zweifacher Netzanschluss

    Montage von Kabelschuh an Schiene

    1. Federscheibe – im Kit enthalten.

    2. Flache Unterlegscheibe (nicht mitgeliefert).

  3. Überprüfen Sie die Befestigung der Kabelschuhe.
    VORSICHT
    Beschädigungsrisiko
    Überprüfen Sie die Befestigung der Kabelschuhe. Wenn sich die Kabelschuhe durch das Anziehen von Kabeln bewegen, kann sich die Schraube lösen.
    Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
  4. Bringen Sie die rechte Seitenwand wieder am Wartungs-Bypass-Schrank an.
  5. Bringen Sie die Schutzabdeckungen an der rechten Seitenwand wieder an. Verwenden Sie die zuvor zurückgelegten fM6-Schrauben.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.