990-91381C-005

Abschließende Montageschritte

  1. Nur bei Systemen mit zweifachem Netzanschluss: Fügen Sie die Etiketten für SSIB, die Kontrollleuchten und den Schaltplan am Wartungs-Bypass-Schrank hinzu. Die Etiketten werden mit diesem Handbuch mitgeliefert.

    Einfacher Netzanschluss

    Zweifacher Netzanschluss

  2. Fügen Sie das Etikett 885-91965 (mit der USV bereitgestellt) am Wartungs-Bypass-Schrank hinzu.
  3. Nur zur erdbebensicheren Verankerung: Montieren Sie die vordere erdbebensichere Verankerungshalterung am Wartungs-Bypass-Schrank und an der USV. Befestigen Sie die vorderen erdbebensicheren Verankerungshalterungen am Boden. Verwenden Sie für die Art des Bodens geeignete Hardware. Der Durchmesser der Öffnungen in den vorderen Verankerungshalterungen beträgt ø14 mm. Die Mindestanforderung ist M12-Hardware der Festigkeitsklasse 8.8.
  4. Schließen Sie die Tür an der Vorderseite des Wartungs-Bypass-Schranks.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.