990-91381C-005

Installieren der erdbebensicheren Verankerung (Option)

Verwenden Sie hierfür das optionale Seismic Kit GVLOPT002.

  1. Verbinden Sie die hinteren Verankerungsbaugruppen für die USV und den Wartungs-Bypass-Schrank mit der Verbindungsplatte.

    Rückansicht

  2. Montieren Sie die hintere Verankerungseinheit am Boden. Verwenden Sie für den Bodentyp geeignete Hardware. Der Durchmesser der Öffnung in den hinteren Verankerungen beträgt ø16 mm. Die Mindestanforderung ist M12-Hardware der Festigkeitsklasse 8.8.

    Rückansicht

  3. Entfernen Sie alle Schrauben und die Verbindungsplatte.

    Rückansicht

  4. Entfernen Sie die hinteren Verankerungshalterungen.

    Rückansicht

  5. Montieren Sie die hinteren Verankerungshalterungen mit den mitgelieferten Schrauben an der USV und am Wartungs-Bypass-Schrank.

    Rückansicht der USV und des Wartungs-Bypass-Schranks

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.