990-91381D-017

Installare le sbarre tra l'UPS e l'armadio bypass di manutenzione nel sistema con doppia rete di alimentazione

Le sbarre e le parti isolanti sono fornite in un kit con l'armadio bypass di manutenzione. I numeri di parte indicati nelle illustrazioni sono stampati sui pezzi. Utilizzare le viti M8x30 in dotazione e la coppia di serraggio a 17,5 Nm.

  1. Rimuovere le tre sbarre della singola rete di alimentazione.
    NOTA: Conservare le tre sbarre della singola rete di alimentazione. Saranno necessarie per i test durante l'avvio dell'UPS.

    Vista anteriore dell'UPS

  2. Installare le sbarre di ingresso, la sbarra del neutro, le sbarre CC, la parte isolante e la sbarra PE.

    Vista anteriore dell'UPS

  3. Installare le sbarre di bypass e la parte isolante.

    Vista anteriore dell'UPS

  4. Installare le sbarre di uscita e le parti isolanti.

    Vista anteriore dell'UPS

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.