990-91381D-017

Preparazione per l'installazione

  1. Rimuovere le staffe (A) e (B) dall'armadio bypass di manutenzione. Installare le staffe (A) sul retro dell'armadio bypass di manutenzione. Conservare la staffa (B) per l'interconnessione superiore con l'UPS.

    Vista lato destro dell'armadio bypass di manutenzione

    Vista posteriore dell'armadio bypass di manutenzione

  2. Rimozione del pannello destro dall'armadio bypass di manutenzione

    L'armadio bypass di manutenzione

  3. Rimuovere il pannello laterale sinistro dall'UPS. Installare il pannello laterale sinistro nell'armadio bypass di manutenzione.

    L'armadio bypass di manutenzione e l'UPS

  4. Spingere l'armadio bypass di manutenzione nella posizione finale. Eseguire l'allineamento con l'ancoraggio antisismico, se presente. Per sistemi senza ancoraggio antisismico, reinstallare la staffa di trasporto posteriore sull'armadio bypass di manutenzione e montarla sul pavimento.

    Vista posteriore con ancoraggio antisismico

    Vista posteriore senza ancoraggio antisismico

  5. Preparare l'installazione dei cavi di alimentazione:
    1. Rimuovere la piastra isolante superiore o inferiore.
    2. Per l'ingresso dei cavi dalla parte inferiore, rimuovere la rotella posteriore e le viti della rotella dalla piastra isolante inferiore. Smaltire la rotella.
    3. Trapanare o praticare fori per i cavi di alimentazione o le guarnizioni nella piastra isolante. Le guarnizioni non sono fornite in dotazione.
    4. Reinstallare la piastra isolante superiore o inferiore.
    PERICOLO
    pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
    Non trapanare o praticare fori con le piastre isolanti montate né in prossimità dell'armadio.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

    Ingresso dei cavi dall'alto

    Ingresso dei cavi dal basso

  6. Aprire lo sportello interno dell'UPS.
  7. Rimuovere le coperture di protezione trasparenti (contrassegnate con (A) nell'illustrazione) dell'UPS.
    NOTA: Nei modelli UPS meno recenti, la scatola di plastica (contrassegnata con (B) nell'illustrazione) è presente sul ripiano e dovrà essere modificata come descritto nelle istruzioni successive. Nei modelli UPS più recenti, la scatola (contrassegnata con (C) nell'illustrazione) è integrata nello sportello interno dell'UPS anziché essere una parte separata. La scatola integrata non deve essere rimossa dalla porta interna. La scatola integrata non necessita di modifiche.

    Vista anteriore del modello UPS con scatola di plastica separata

    Vista anteriore del modello UPS con scatola integrata nella porta interna

  8. Rimuovere le sbarre dall'UPS: Alcune delle sbarre saranno installate nell'armadio bypass di manutenzione:
    1. Rimuovere le sbarre dall'UPS: Installare le tre sbarre nell'armadio del bypass di manutenzione con i nove dadi M8 con rondella (forniti nel kit). Se i dadi M8 con rondella non sono presenti nel kit fornito, è necessario reperire e utilizzare nuovi dadi M8 con rondella.
    2. Rimuovere le sbarre dall'UPS: Solo per doppia rete di alimentazione: Installare le tre sbarre nell'armadio del bypass di manutenzione con i 12 dadi M8 con rondella in dotazione (forniti nel kit). Se i dadi M8 con rondella non sono presenti nel kit fornito, è necessario reperire e utilizzare nuovi dadi M8 con rondella.
    3. Rimuovere le sbarre dall'UPS: Conservarle per il sezionatore banco di carico (LBB), se è presente nel sistema.
    4. Rimuovere le sbarre dall'UPS. Smaltire o conservare i pezzi di ricambio.

    Vista anteriore dell'UPS

    Vista anteriore dell'armadio bypass di manutenzione

  9. Solo per sistema di messa a terra TNC: Installare la sbarra ponticello in dotazione per collegare la sbarra N alla sbarra PE come mostrato in figura.

    Vista anteriore dell'armadio bypass di manutenzione

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.