990-91381D-019

이중 주 전원 시스템에서 UPS와 유지보수 바이패스 캐비닛 간에 부스바를 연결합니다.

부스바 및 절연체 부품은 유지보수 바이패스 캐비닛과 함께 키트로 제공됩니다. 그림에 표시된 부품 번호는 부품에 인쇄되어 있습니다. 제공된 M8x30 나사 및 17.5Nm 토크를 사용합니다.

  1. 단일 주 전원 부스바 3개를 제거합니다.
    주의: 단일 주 전원 부스바 3개를 보관합니다. UPS 시작 시 테스트에 필요합니다.

    UPS 전면 모습

  2. 입력 부스바, 중립 부스바, DC 부스바, 절연체 부품 및 PE 부스바를 설치합니다.

    UPS 전면 모습

  3. 바이패스 부스바 및 절연체 부품을 설치합니다.

    UPS 전면 모습

  4. 출력 부스바 및 절연체 부품을 설치합니다.

    UPS 전면 모습

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.