990-91381D-019

유지보수 바이패스 캐비넷을 해체 또는 새 위치로 이동

주의: UPS 설치 설명서의 지침에 따라 UPS를 이동/해체할 준비를 하십시오.
  1. UPS 시스템을 완전히 종료합니다.
  2. 유지보수 바이패스 캐비넷의 모든 스위치를 OFF(열림) 위치로 잠그거나 태그아웃합니다.
  3. 개폐 장치의 상위단 차단기를 OFF(열림) 위치에 두고 잠그거나 태그아웃합니다.
  4. 개폐 장치/배터리 솔루션의 모든 배터리 차단기를 OFF(열림) 위치로 잠그거나 태그아웃합니다.
  5. 유지보수 바이패스 캐비넷과 UPS의 전면 도어를 엽니다.
  6. 있는 경우 UPS의 백피드 차단기 BF2를 OFF(열림) 위치로 잠그거나 태그아웃합니다.
  7. 유지보수 바이패스 캐비넷에서 두 플레이트를 제거합니다.

    유지보수 바이패스 캐비넷 전면 모습

    위험
    감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
    • 시스템 전원이 켜져 있는 동안에는 다른 플레이트나 패널을 제거하지 마십시오.
    • 작업 활동을 시작하기 전에 터미널에 전원이 공급되고 있지 않는지 직접 측정하여 확인해야 합니다.
    이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
  8. 유지보수 바이패스 캐비넷에서 입력, 바이패스, 출력, 중성선, DC를 위한 투명 플레이트의 구멍을 통해 멀티미터 프로브를 사용하여 전압 부재를 측정 및 확인합니다.
    위험
    감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
    입력, 바이패스, 출력, DC를 위한 투명 플레이트의 구멍을 통해 멀티미터 프로브를 사용하여 전압 부재를 측정 및 확인하십시오.
    이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.

    유지보수 바이패스 캐비넷 - 단일 주 전원 시스템의 전면 모습

    유지보수 바이패스 캐비넷 - 이중 주 전원 시스템의 전면 모습

  9. UPS에서 입력, 바이패스, 출력, 중성선, DC를 위한 투명 플레이트의 구멍을 통해 멀티미터 프로브를 사용하여 전압 부재를 측정 및 확인합니다.

    UPS 전면 모습

  10. UPS의 내부 도어를 엽니다.
  11. 계속하기 전에 UPS에서 각 입력/바이패스/출력/DC 부스바의 전압 부재를 측정 및 확인합니다.
    위험
    감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
    계속하기 전에 각 입력/바이패스/출력/DC 부스바의 전압 부재를 측정 및 확인합니다.
    이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
  12. UPS를 유지보수 바이패스 캐비넷에 연결하는 부스바 및 절연체 부품을 제거합니다. 세부 사항은 단일 주 전원 시스템에서 UPS와 유지보수 바이패스 캐비닛 간에 부스바를 연결합니다. 또는 이중 주 전원 시스템에서 UPS와 유지보수 바이패스 캐비닛 간에 부스바를 연결합니다.를 참조하십시오. 나중에 다시 설치할 수 있도록 모든 부품을 보관하십시오.
  13. UPS와 유지보수 바이패스 캐비넷을 외부에서 상호 연결하는 전면의 상단 브라켓과 나사를 제거합니다. UPS와 유지보수 바이패스 캐비넷을 내부에서 상호 연결하는 특수 나사 2개를 제거합니다. 세부 사항은 UPS와 유지보수 바이패스 캐비닛 상호 연결을 참조하십시오. 나중에 다시 설치할 수 있도록 모든 부품을 보관하십시오.
  14. 외부 동기화가 있는 경우: 외부 동기화 보드 0P4809에서 투명 보호 커버를 제거합니다. 외부 동기화 보드 0P4809는 전면 플레이트 후면에 있습니다. 외부 동기화 보드 0P4809에서 신호 선을 연결 해제합니다.
    위험
    감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
    외부 동기화 보드 0P4809의 세 신호 단자 모두에 전압이 없는지 확인하십시오. 외부 동기화 케이블이 설치되면 외부 동기화 보드 0P4809의 단자에 전원이 공급될 수 있습니다. 투명 보호 커버를 제거하기 전에 소스에서 퓨즈 차단기를 연결 해제하십시오.
    이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.

    UPS 전면 모습

  15. UPS의 내부 도어를 닫고 나사를 다시 설치합니다.
  16. UPS에서 신호 선을 연결 해제한 후 제거합니다.
  17. UPS와 유지보수 바이패스 캐비넷에서 내진 전면 고정 브라켓/전면 이동 브라켓을 제거합니다. 나중에 다시 설치할 수 있도록 보관하십시오.
  18. UPS의 전면 도어를 닫은 후 잠급니다.
  19. 이동용 바퀴(caster)가 바닥에 완전히 닿을 때까지 UPS의 다리를 들어 올립니다.
  20. 이동용 바퀴로 UPS를 옮겨 유지보수 바이패스 캐비넷을 방해하지 않도록 합니다.
    경고
    전복 위험
    • UPS의 바퀴는 평평하며 딱딱한 수평 표면에서만 사용해야 합니다.
    • UPS의 바퀴는 짧은 거리(예: 동일한 건물 내부)의 이동을 목적으로 제작되었습니다.
    • 느린 속도로 이동하고 바닥의 상태와 UPS의 균형을 주의 깊게 살피십시오.
    이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.
  21. 유지보수 바이패스 캐비넷에서 오른쪽 패널을 제거합니다.

    유지보수 바이패스 캐비넷

  22. 계속하기 전에 유지보수 바이패스 캐비넷의 각 입력/바이패스/출력/DC 부스바의 전압 부재를 측정 및 확인합니다.
    위험
    감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
    계속하기 전에 각 입력/바이패스/출력/DC 부스바의 전압 부재를 측정 및 확인합니다.
    이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.

    단일 주 전원

    이중 주 전원

  23. 유지보수 바이패스 캐비넷에서 전원 케이블을 제거합니다. 세부 사항은 전원 케이블 연결을 참조하십시오.
  24. 유지보수 바이패스 캐비넷에서 다음을 수행하여 부품을 기존 위치로 재배치합니다. 세부 사항은 설치 준비를 참조하십시오.
    1. 유지보수 바이패스 캐비넷에서 왼쪽 패널을 제거한 후 UPS의 왼쪽에 다시 설치합니다.
    2. 유지보수 바이패스 캐비넷에 오른쪽 패널을 다시 설치합니다.
    3. 보호 커버를 오른쪽 패널의 기존 위치로 재배치합니다.
    4. 유지보수 바이패스 캐비넷의 후면 브라켓 2개와 상단 브라켓을 기존 위치로 재배치합니다.
  25. 유지보수 바이패스 캐비넷의 전면 도어를 닫은 후 잠급니다.
  26. 바퀴가 바닥에 완전히 닿을 때까지 유지보수 바이패스 캐비넷의 다리를 들어 올립니다.
  27. 이제 바퀴를 이용하여 바닥에서 유지보수 바이패스 캐비넷을 이동시킬 수 있습니다.
    경고
    전복 위험
    • 유지보수 바이패스 캐비넷의 바퀴는 평평하며 딱딱한 수평 표면에서만 사용해야 합니다.
    • 유지보수 바이패스 캐비넷의 바퀴는 짧은 거리(예: 동일한 건물 내부)의 이동을 목적으로 제작되었습니다.
    • 느린 속도로 이동하고 바닥의 상태와 유지보수 바이패스 캐비넷의 균형을 주의 깊게 살피십시오.
    이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.
  28. 내진 고정 브라켓이 있는 경우 유지보수 바이패스 캐비넷에서 제거하고 바닥에서 내진 앵커를 제거합니다. 나중에 다시 설치할 수 있도록 보관하십시오.
  29. 장거리 이동 또는 유지보수 바이패스 캐비넷의 바퀴에 부적절한 상황에서 이동하는 경우:
    경고
    전복 위험
    유지보수 바이패스 캐비넷은 쉽게 기울어질 수 있습니다. 이동/운송을 위한 취급 및 준비 시 적절한 예방 조치를 취하십시오.
    이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.
    경고
    전복 위험
    장거리 이동 또는 유지보수 바이패스 캐비넷의 바퀴에 부적절한 상황에서 이동하는 경우, 다음을 확인하십시오.
    • 이동하는 직원이 필요한 기술을 보유하고 있으며 적절한 훈련을 받았습니다.
    • 적절한 도구를 사용하여 유지보수 바이패스 캐비넷을 안전하게 들어 올려 이동합니다.
    • 적절한 보호 장치(예: 포장 또는 포장재)를 사용하여 제품을 손상으로부터 보호합니다.
    이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.

    이동 요구 사항:

    • 최소 1000mm x 1000mm 치수 팔레트를 사용하여 적절한 팔레트 중앙의 수평 위치에 유지보수 바이패스 캐비넷을 장착합니다. 팔레트는 유지보수 바이패스 패널의 무게(175kg)에 적합해야 합니다.

    • 적절한 고정 장치를 사용하여 유지보수 바이패스 캐비넷을 팔레트에 장착하십시오.

    • 기존 운송 팔레트가 손상되지 않은 경우, 기존 이동 브라켓과 함께 재사용할 수 있습니다.

    위험
    전복 위험
    • 팔레트에 유지보수 바이패스 캐비넷을 놓은 직후 바로 적절하게 고정해야 합니다.
    • 고정 하드웨어는 적재, 이동, 하역 시 진동과 충격을 견딜 수 있을 만큼 튼튼해야 합니다.
    이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
    경고
    예기치 못한 장비 작동
    프레임이 구부러지거나 손상될 수 있으므로 지게차/팔레트 트럭으로 직접 유지보수 바이패스 캐비넷을 들어 프레임 위에 올리지 마십시오.
    이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.
  30. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 유지보수 바이패스 캐비넷의 해체
    • 유지보수 바이패스 패널을 새 위치로 이동 후 설치
  31. 새 위치에 유지보수 바이패스 캐비넷을 설치하는 경우에만 해당됩니다. 설치 설명서에 따라 새 위치에 유지보수 바이패스 캐비넷을 설치합니다. 설치 개요는 설치 절차를 참조하십시오. 시작 과정은 Schneider Electric이 수행해야 합니다.
    위험
    감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
    시작 과정은 Schneider Electric이 수행해야 합니다.
    이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.