990-91381D-019

상부 케이블 인입구 시스템에서 신호 선 준비

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
글랜드 플레이트가 설치된 상태에서 또는 캐비닛 근처에서 홀 가공을 하지 마십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
  1. 다음과 같이 신호 선용 UPS를 준비합니다.
    1. 커버를 제거합니다.
    2. UPS에서 상부 글랜드 플레이트 및 브러시 플레이트를 제거합니다.

      UPS 전면 모습

    3. 전선관 제외 설치의 경우: 브러시 플레이트를 다시 설치합니다.
    4. 전선관 포함 설치의 경우: 글랜드 플레이트에 전선관용 구멍을 뚫고, 전선관을 설치하고, 글랜드 플레이트를 다시 설치합니다.
  2. 그림과 같이 신호 선을 배선하여 non-Class 2/non-SELV 케이블에서 Class 2/SELV 케이블을 분리합니다. 케이블 채널 내부의 디바이더가 케이블을 분리합니다.

    UPS 전면 모습

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.