990-91381D-025

Przygotowanie do montażu

  1. Zdemontuj wsporniki (A) i (B) z szafy obejścia serwisowego. Zamontuj wsporniki (A) z tyłu szafy obejścia serwisowego. Zachowaj wspornik (B) do górnego połączenia z zasilaczem UPS.

    Widok szafy obejścia serwisowego z prawej strony

    Widok szafy obejścia serwisowego z tyłu

  2. Zdemontuj prawy boczny panel z szafy obejścia serwisowego.

    Szafa obejścia serwisowego

  3. Zdemontuj lewy boczny panel zasilacza UPS. Zamontuj lewy panel boczny szafy obejścia serwisowego.

    Szafa obejścia serwisowego i zasilacz UPS

  4. Wsuń szafę obejścia serwisowego na pozycję docelową. Wyrównaj ją z zestawem przeciwwstrząsowym, jeśli jest obecny. Jeśli system nie ma zestawu przeciwwstrząsowego, zamontuj ponownie tylny wspornik transportowy na szafie obejścia serwisowego i przymocuj go do podłogi.

    Widok od tyłu z zestawem przeciwwstrząsowym

    Widok od tyłu bez zestawu przeciwwstrząsowego

  5. Przygotowanie na kable zasilające:
    1. Zdemontuj górną lub dolną płytę montażową.
    2. W celu wprowadzenia kabli od dołu należy zdemontować tylne kółko i jego śruby z dolnej płyty montażowej. Odłóż kółko.
    3. Wywierć lub wytnij otwory na kable zasilające lub przepusty w płycie montażowej. Przepusty kablowe nie są załączone.
    4. Ponownie zamontuj górną lub dolną płytę montażową.
    NIEBEZPIECZEŃSTWO
    ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
    Nie wierć ani nie wycinaj dziur po zainstalowaniu płyt montażowych i nie wierć ani nie wycinaj dziur w pobliżu szafy.
    Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

    Górny wlot kablowy

    Dolny wlot kablowy

  6. Otwórz wewnętrzne drzwiczki zasilacza UPS.
  7. Zdejmij przezroczyste osłony ochronne (oznaczone literą A na ilustracji) z zasilacza UPS.
    UWAGA: W starszych modelach zasilaczy UPS plastikowa skrzynka (oznaczona literą B na ilustracji) znajduje się na półce i będzie wymagała modyfikacji opisanych w dalszej części instrukcji. W nowszych modelach zasilaczy UPS skrzynka (oznaczona literą C na ilustracji) jest zintegrowana z wewnętrznymi drzwiczkami zasilacza UPS i nie stanowi oddzielnej części. Nie wolno zdejmować zintegrowanej skrzynki z drzwiczek wewnętrznych. Zintegrowana skrzynka nie wymaga modyfikacji.

    Widok z przodu modelu zasilacza UPS z oddzielną plastikową skrzynką

    Widok z przodu modelu zasilacza UPS ze skrzynką zintegrowaną z drzwiczkami wewnętrznymi

  8. Zdemontuj szynoprzewody z zasilacza UPS. Niektóre z szynoprzewodów zostaną zamontowane w szafie obejścia serwisowego:
    1. Zdemontuj trzy szynoprzewody z zasilacza UPS. Zamontuj trzy szynoprzewody w szafie obejścia serwisowego za pomocą dziewięciu dostarczonych nakrętek M8 z podkładkami (w zestawie). Jeśli nakrętki M8 z podkładką nie są dołączone do zestawu, należy lokalnie pozyskać i użyć nowe nakrętki M8 z podkładką.
    2. Zdemontuj trzy szynoprzewody z zasilacza UPS. Tylko dla podwójnego zasilania: Zamontuj trzy szynoprzewody w szafie obejścia serwisowego za pomocą 12 dostarczonych nakrętek M8 z podkładkami (w zestawie). Jeśli nakrętki M8 z podkładką nie są dołączone do zestawu, należy lokalnie pozyskać i użyć nowe nakrętki M8 z podkładką.
    3. Zdemontuj trzy szynoprzewody z zasilacza UPS. Zachowaj je do montażu wyłącznika zespołu obciążenia (LBB), jeśli jest częścią układu.
    4. Zdemontuj cztery szynoprzewody z zasilacza UPS. Wyrzuć je lub zachowaj jako części zamienne.

    Widok zasilacza UPS z przodu

    Widok szafy obejścia serwisowego z przodu

  9. Tylko dla układu uziemiającego TNC: Zamontuj dostarczoną listwę zwierającą, aby połączyć szynoprzewód N z szynoprzewodem ochronnym, jak pokazano na ilustracji.

    Widok szafy obejścia serwisowego z przodu

Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.