990-91386-012

Préparation de l'armoire batterie vide au câblage – Entrée des câbles par le haut

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Ne percez pas de trous et n'effectuez pas de perforations quand les plaques presse-étoupe sont installées, ni à proximité de l'armoire.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
  1. Retirez les dix vis et le capot du disjoncteur batterie. Gardez les vis pour une utilisation future.
  2. Installez le capot du disjoncteur batterie sur l'étagère supérieure et fixez-le avec les vis.
  3. Retirez les plaques presse-étoupe pour les câbles d'alimentation (a) et les plaques presse-étoupe pour les câbles de signal (b).
  4. Percez des trous ou effectuez des perforations dans les plaques presse-étoupe pour le passage des câbles d'alimentation et de signal.
  5. Remettez en place les plaques presse-étoupe.
    DANGER
    risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
    Assurez-vous qu'aucune arête tranchante ne peut endommager les câbles.
    Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.