990-91386-024

Instalação de baterias no gabinete de baterias vazio

WARNING
manuseio inadequado do equipamento
O gabinete de baterias não deve ser transportado depois que as baterias tiverem sido instaladas.
Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.
  1. Coloque as baterias nas prateleiras do gabinete de baterias vazio e interconecte as baterias.
    NOTE: Não cubra os orifícios nos cantos das prateleiras onde será realizada a passagem dos cabos entre os níveis das prateleiras.

    Instalação de entrada inferior de cabos com kit de disjuntor da bateria

    Instalação de entrada superior de cabos sem kit de disjuntor da bateria

  2. Anote a configuração da bateria no rótulo do gabinete de baterias vazio.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.