990-91386-024

Posicionar o gabinete de baterias vazio

DANGER
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Mantenha o gabinete de baterias vazio coberto durante a perfuração dos orifícios de fixação para evitar que poeira e outras partículas condutoras entrem no sistema.
Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.
  1. Somente para instalação com dois gabinetes de baterias vazios: Remova os painéis laterais indicados dos gabinetes de baterias nos lados adjacentes.
  2. Instale os suportes de fixação do kit na parte traseira do gabinete.
    NOTE: Os parafusos para fixação no solo não são fornecidos.

    Vista traseira do gabinete de baterias vazio

  3. Posicione os gabinetes de baterias vazios na área de instalação definitiva.
    NOTE: Deixe um espaço livre de 100 mm atrás dos gabinetes de baterias vazios para o fluxo de ar.
  4. Fixe os suportes de fixação traseiros no solo.
    NOTE: Os parafusos para fixação no solo não são fornecidos.
  5. Somente para instalação com dois gabinetes de baterias vazios: Instale os suportes de agrupamento superior entre os gabinetes de baterias vazios.

    Vista frontal de dois gabinetes de baterias vazios

  6. Remova as quatro tampas indicadas.

    Vista frontal do gabinete de baterias vazio

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.