990-91386-028

Окружающая среда

  Эксплуатация Хранение
Температура от 0 °C до 40 °C от -25 °C до 55 °C
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.