990-91460C-037

拆除底部进线机柜或将其移至新位置

  1. UPS 完全关机 - 遵循 UPS 操作手册说明。
  2. 将开关设备中的所有断路器锁定在 OFF(断开)位置。
  3. 将开关设备/电池解决方案中的所有电池断路器锁定在 OFF(断开)位置。
  4. 对 UPS 执行以下操作。详见 UPS 安装手册。
    1. 在继续操作前,测量并确认 UPS 中每个输入/旁路/输出/DC 铜排上没有电压。
      危险
      小心触电、爆炸或电弧
      在继续操作前,测量并确认每个输入/旁路/输出/DC 铜排上没有电压。
      未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
    2. 断开 UPS 上所有电源线。
    3. 断开并拆下 UPS 的所有信号线。
  5. 对底部进线机柜执行以下操作。详见在高于 45 kAIC/kA Icw 的系统中安装底部进线机柜与 Galaxy VL UPS在低于 45 kAIC/kA Icw 的系统中安装底部进线机柜与 Galaxy VL UPS为 Easy UPS 3L 安装底部进线机柜
    1. 拆下底部进线机柜的电源线。
    2. 拆下底部进线机柜的信号线。
    3. 拆下 UPS 和底部进线机柜之间的互连五金件。
    4. 拆下正面抗震固定支架(如有)。
    5. 抬起底部进线机柜的支脚,直至脚轮与地面完全接触。
  6. 现在您就可以通过脚轮移动底部进线机柜。
    警告
    当心倾倒
    • 底部进线机柜的脚轮专用于在平坦、坚硬和水平表面上运输。
    • 底部进线机柜的脚轮适用于短距离(即同一建筑内)运输。
    • 缓慢移动,同时密切注意地面状况和底部进线机柜平衡情况。
    未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
  7. 拆下底部进线机柜的背面抗震固定支架(如有)和地面上的抗震固定件(如有)。妥善保存以备装回。
  8. 对于运输距离较长或不适合使用底部进线机柜脚轮的情况
    警告
    当心倾倒
    如果运输距离较长或不适合使用底部进线机柜脚轮,请确保:
    • 运输人员具有必要技能并经过相应培训;
    • 使用适当工具安全抬起和运输底部进线机柜;
    • 采用适当保护措施(例如包裹或包装)防止产品受损。
    未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

    运输要求:

    • 将底部进线机柜直立固定在托盘中央,托盘最小尺寸:800 mm x 800 mm (31.5 in x 31.5 in)。托盘必须能够承受底部进线机柜的重量 (85 kg) (188 lbs)

    • 采用适当方法将底部进线机柜固定到托盘上。

    • 原运输托盘和原运输架如未损坏,可以继续使用。

    危险
    当心倾倒
    • 底部进线机柜放置到托盘上后必须立即妥善固定。
    • 固定用五金件必须足够坚固,能够承受装卸和运输过程中的振动和冲击。
    未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
    警告
    避免异常操作
    切勿使用叉车/托盘车直接通过框架吊起/托起底部进线机柜,以免造成框架弯曲或损坏。
    未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
  9. 执行以下操作之一:
    • 拆除底部进线机柜,或
    • 将底部进线机柜移至新位置进行安装。
  10. 仅适用于在新位置安装底部进线机柜:按照安装手册在新位置安装底部进线机柜。有关安装概述,请参阅Galaxy VL UPS 与底部进线机柜的安装步骤Easy UPS 3L 与底部进线机柜的安装步骤。启动操作必须由施耐德电气工程师来完成。
    危险
    小心触电、爆炸或电弧
    启动操作必须由施耐德电气工程师来完成。
    未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.