990-91460C-004

Tag skabet til kabelføring nedefra ud af drift eller flyt det til en ny placering

  1. Luk UPS'en helt ned – følg anvisningerne i UPS'ens driftsmanual.
  2. Lås/markér alle afbrydere på afbrydertavlen i positionen OFF (åben).
  3. Lås/markér alle batteriafbrydere på afbrydertavlen/i batteriløsningen i positionen OFF (åben).
  4. Udfør følgende for UPS'en. Se flere oplysninger i UPS'ens monteringsmanual.
    1. Mål for og bekræft FRAVÆR af spænding på hver indgangs-/bypass-/udgangs-/DC-busbar i UPS'en, før du fortsætter.
      FARE
      FARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUER
      Mål for og bekræft FRAVÆR af spænding på hver indgangs-/bypass-/udgangs-/DC-busbar, før du fortsætter.
      Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
    2. Afbryd alle strømkabler fra UPS'en.
    3. Afbryd og fjern alle signalkabler fra UPS'en.
  5. Udfør følgende for skabet til kabelføring nedefra. Se flere oplysninger i Monter skabet til kabelføring nedefra med Galaxy VL UPS'en i et system over 45 kAIC/kA Icw, Monter skabet til kabelføring nedefra med Galaxy VL UPS'en i et system op til 45 kAIC/kA Icw eller Monter skabet til kabelføring nedefra med Easy UPS 3L'en.
    1. Fjern strømkablerne fra skabet til kabelføring nedefra.
    2. Fjern signalkablerne fra skabet til kabelføring nedefra.
    3. Fjern sammenkoblingsbeslagene mellem UPS'en og skabet til kabelføring nedefra.
    4. Fjern det seismiske frontforankringsbeslag, hvis installeret.
    5. Hæv fødderne på skabet til kabelføring nedefra, indtil hjulene har fuld kontakt med gulvet.
  6. Nu kan du flytte skabet til kabelføring nedefra ved at rulle det hen over gulvet på hjulene.
    ADVARSEL
    Fare for at VÆLTE UDSTYRET
    • Hjulene på skabet til kabelføring nedefra er udelukkende beregnet til transport på flade, jævne, hårde og vandrette overflader.
    • Hjulene på skabet til kabelføring nedefra er beregnet til transport over korte afstande (f.eks. i samme bygning).
    • Bevæg dig i et langsomt tempo, og vær opmærksom på gulvets beskaffenhed og skabets balance.
    Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
  7. Fjern det bageste seismiske forankringsbeslag fra skabet til kabelføring nedefra, hvis monteret, og fjern de seismiske ankre fra gulvet. Gem til genmontering.
  8. Ved transport over længere afstande eller under forhold, der ikke er egnede for hjulene på skabet til kabelføring nedefra:
    ADVARSEL
    Fare for at VÆLTE UDSTYRET
    Ved transport over længere afstande eller under forhold, der ikke er egnede for hjulene på skabet til kabelføring nedefra, skal du sikre at:
    • det personale, der udfører transporten, har de nødvendige kompetencer og har modtaget tilstrækkelig træning
    • der bruges passende værktøj til at løfte og transportere skabet til kabelføring nedefra sikkert
    • produktet beskyttes mod skader ved at bruge passende beskyttelse (f.eks. indpakning eller emballage).
    Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

    Krav til transport:

    • Monter skabet til kabelføring nedefra i lodret position midt på en egnet palle med følgende minimumsmål: 800 mm x 800 mm. Pallen skal være stærk nok til at kunne bære vægten af skabet til kabelføring nedefra, som vejer 85 kg.

    • Brug passende fastgørelsesmidler til at montere skabet til kabelføring nedefra på pallen.

    • Den originale fragtpalle kan genbruges sammen med de originale transportbeslag, hvis begge dele er i ubeskadiget stand.

    FARE
    Fare for at VÆLTE UDSTYRET
    • Skabet til kabelføring nedefra skal fastgøres korrekt til pallen, umiddelbart efter at det er blevet placeret på pallen.
    • Fastgørelsesudstyret skal være stærkt nok til at modstå vibrationer og stød under læsning, transport og aflæsning.
    Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
    ADVARSEL
    Uventet udstyrsreaktion
    Løft ikke skabet til kabelføring nedefra med en gaffeltruck/pallevogn direkte på rammen, da det kan bøje eller beskadige rammen.
    Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
  9. Gør et af følgende:
    • Tag skabet til kabelføring nedefra ud af drift, ELLER
    • eller flyt det til en ny placering for at montere det.
  10. Kun til montering af skabet til kabelføring nedefra på et nyt sted: Følg monteringsmanualen når skabet til kabelføring nedefra skal monteres på den nye lokation. Se Installationsprocedure for Galaxy VL UPS med skab til kabelføring nedefra eller Installationsprocedure for Easy UPS 3L med skabet til kabelføring nedefra for installationsoversigt. Opstarten må kun udføres af Schneider Electric.
    FARE
    FARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUER
    Opstarten må kun udføres af Schneider Electric.
    Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.