990-91460C-006

Desmantelamiento o traslado del armario con entrada por la parte inferior a una nueva ubicación

  1. Apague completamente el SAI: siga las instrucciones del manual de usuario del SAI.
  2. Bloquee y etiquete todos los disyuntores de la aparamenta eléctrica en la posición OFF (abiertos).
  3. Bloquee y etiquete todos los disyuntores de batería de la aparamenta eléctrica/solución de batería en la posición OFF (abierto).
  4. Siga este procedimiento para el SAI. Consulte el manual de instalación del SAI para obtener más información.
    1. Mida y verifique la AUSENCIA de tensión en cada barra colectora de entrada/derivación/salida/DC en el SAI antes de continuar.
      PELIGRO
      PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE ARCO ELÉCTRICO
      Mida y verifique la AUSENCIA de tensión en cada barra colectora de entrada/derivación/salida/DC antes de continuar.
      Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
    2. Desconecte todos los cables de alimentación del SAI.
    3. Desconecte y retire todos los cables de señal del SAI.
  5. Siga este procedimiento para el armario con entrada por la parte inferior. Para obtener más información, consulte Instalación del armario con entrada por la parte inferior con el SAI Galaxy VL en un sistema de más de 45 kAIC/kA Icw, Instalación del armario con entrada por la parte inferior con el SAI Galaxy VL en un sistema de hasta 45 kAIC/kA Icw o Instalación del armario con entrada por la parte inferior en el SAI Easy 3L.
    1. Retire los cables de alimentación del armario con entrada por la parte inferior.
    2. Retire los cables de señal del armario con entrada por la parte inferior.
    3. Retire los accesorios de interconexión entre el SAI y el armario con entrada por la parte inferior.
    4. Si lo hay, retire el soporte de anclaje antisísmico frontal.
    5. Eleve las patas del armario con entrada por la parte inferior hasta que las ruedas estén completamente en contacto con el suelo.
  6. Ahora puede mover el armario con entrada por la parte inferior empujándolo sobre las ruedas.
    ADVERTENCIA
    PELIGRO DE VUELCO
    • Las ruedas del armario con entrada por la parte inferior están destinadas exclusivamente al transporte sobre superficies planas, lisas, duras y horizontales.
    • Las ruedas del armario con entrada por la parte inferior están pensadas para el transporte en distancias cortas (es decir, dentro del mismo edificio).
    • Muévase despacio y preste mucha atención a las condiciones del suelo y al equilibrio del armario con entrada por la parte inferior.
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
  7. Si lo hay, retire el soporte de anclaje antisísmico trasero del armario con entrada por la parte inferior y los anclajes antisísmicos del suelo. Guárdelos para volver a colocarlos más tarde.
  8. Para el transporte en distancias más largas o en condiciones no aptas para las ruedas del armario con entrada por la parte inferior:
    ADVERTENCIA
    PELIGRO DE VUELCO
    Para el transporte en distancias más largas o en condiciones no aptas para las ruedas del armario con entrada por la parte inferior, asegúrese de lo siguiente:
    • que el personal encargado del transporte tenga las habilidades necesarias y haya recibido la formación adecuada;
    • utilizar las herramientas pertinentes para levantar y transportar el armario con entrada por la parte inferior de forma segura;
    • proteger el producto contra daños utilizando la protección correcta (como envoltorios o embalajes).
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

    Requisitos de transporte:

    • Monte el armario con entrada por la parte inferior en posición vertical en el centro de un palé adecuado que tenga las dimensiones mínimas siguientes: 800 mm x 800 mm (31,5 in x 31,5 in)). El palé debe ser adecuado para el peso del armario con entrada por la parte inferior, que pesa 85 kg (188 lbs).

    • Utilice medios de fijación adecuados para montar el armario con entrada por la parte inferior en el palé.

    • Es posible reutilizar el palé de transporte original en combinación con los soportes de transporte originales, si no presentan daños.

    PELIGRO
    PELIGRO DE VUELCO
    • El armario con entrada por la parte inferior debe fijarse correctamente justo después de colocarlo en el palé.
    • Los mecanismos de fijación deben ser lo suficientemente resistentes como para soportar vibraciones y golpes durante la carga, el transporte y la descarga.
    Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
    ADVERTENCIA
    Comportamiento imprevisto del equipo
    No levante el armario con entrada por la parte inferior con una carretilla elevadora/transpaleta directamente sobre el bastidor, ya que podría doblarlo o dañarlo.
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
  9. Siga uno de estos procedimientos:
    • Desmantele el armario con entrada por la parte inferior, O
    • Traslade el armario con entrada por la parte inferior a una nueva ubicación para su instalación.
  10. Solo en caso de instalar el armario con entrada por la parte inferior en una nueva ubicación: Siga el manual de instalación para instalar el armario con entrada por la parte inferior en la nueva ubicación. Consulte Procedimiento de instalación del SAI Galaxy VL con armario con entrada por la parte inferior o Procedimiento de instalación del SAI Easy 3L con armario con entrada por la parte inferior para obtener información general sobre la instalación. La puesta en marcha solo debe realizarla Schneider Electric.
    PELIGRO
    PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE ARCO ELÉCTRICO
    La puesta en marcha solo debe realizarla Schneider Electric.
    Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.