990-91460B-011

Asenna maanjäristyskiinnikkeet Galaxy VL UPS -laitteen kanssa (valinnainen)

Käytä tässä maanjäristyssarjaa GVLOPT002 (lisävaruste).

  1. Kiinnitä UPS-laitteen ja alaläpivientiaukolla varustetun kaapin takakiinnikkeet kytkentälevyyn.

    Näkymä takaa

  2. Kiinnitä takakiinnikkeet lattiaan. Käytä lattian tyyppiä vastaavia välineitä – takimmaisten kiinnikkeiden reiän läpimitta on 16 mm. Välineiden pitää olla vähintään vahvuutta M12 ja luokkaa 8.8.

    Näkymä takaa

  3. Irrota kaikki ruuvit ja kytkentälevy.

    Näkymä takaa

  4. Irrota kiinnikkeet.

    Näkymä takaa

  5. Kiinnitä UPS-laitteen ja alaläpivientiaukolla varustetun kaapin takakiinnikkeet mukana toimitetuilla M8x25 -pulteilla.

    UPS ja pohjakaappi takaa

Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.