990-91460B-005

Installation der erdbebensicheren Verankerung bei der USV Galaxy VL (Option)

Verwenden Sie hierfür das optionale Seismic Kit GVLOPT002.

  1. Verbinden Sie die hinteren Verankerungsbaugruppen für die USV und den Schrank mit Kabeleingang unten mit der Verbindungsplatte.

    Rückansicht

  2. Montieren Sie die hintere Verankerungseinheit am Boden. Verwenden Sie für den Bodentyp geeignete Hardware. Der Durchmesser der Öffnung in den hinteren Verankerungen beträgt ø16 mm. Die Mindestanforderung ist M12-Hardware der Festigkeitsklasse 8.8.

    Rückansicht

  3. Entfernen Sie alle Schrauben und die Verbindungsplatte.

    Rückansicht

  4. Entfernen Sie die Verankerungshalterungen.

    Rückansicht

  5. Montieren Sie die hinteren Verankerungshalterungen mit den mitgelieferten M8x25-Schrauben an der USV und am Schrank mit Kabeleingang unten.

    Rückansicht der USV und des Schranks mit Kabeleingang unten

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.