990-91460C-007

Εγκαταστήστε το Seismic Anchoring με το Galaxy VL UPS (Επιλογή)

Χρησιμοποιήστε το προαιρετικό σεισμικό κιτ GVLOPT002 για αυτή τη διαδικασία.

  1. Συνδέστε τα πίσω συγκροτήματα αγκύρωσης για το UPS και το ερμάριο κάτω εισόδου με την πλάκα διασύνδεσης.

    Πίσω όψη

  2. Στερεώστε το πίσω συγκρότημα αγκύρωσης στο δάπεδο. Χρησιμοποιήστε κατάλληλο εξοπλισμό για τον τύπο δαπέδου - η διάμετρος οπής στα πίσω άγκιστρα είναι ø16 mm. Η ελάχιστη απαίτηση είναι εξοπλισμός M12 βαθμού αντοχής 8.8.

    Πίσω όψη

  3. Αφαιρέστε όλες τις βίδες και την πλάκα διασύνδεσης.

    Πίσω όψη

  4. Αφαιρέστε τα άγκιστρα αγκύρωσης.

    Πίσω όψη

  5. Εγκαταστήστε τα πίσω άγκιστρα αγκύρωσης στο UPS και στο ερμάριο κάτω εισόδου με τους παρεχόμενους κοχλίες.

    Πίσω όψη του UPS και του ερμαρίου κάτω εισόδου

Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.