990-91460C-017

Smantellamento o spostamento dell'armadio con ingresso dal fondo in un'altra posizione

  1. Spegnere completamente l'UPS - seguire le istruzioni del manuale d'uso dell'UPS.
  2. Eseguire le procedure LOTO (LockOut/TagOut) degli interruttori nel quadro elettrico in posizione OFF (aperto).
  3. Bloccare/escludere tutti gli interruttori delle batterie nel quadro elettrico/soluzione per batterie in posizione di spegnimento (aperto).
  4. Eseguire le seguenti operazioni per l'UPS. Per i dettagli, fare riferimento al manuale di installazione dell'UPS.
    1. Misurare e verificare l'ASSENZA di tensione su ciascuna sbarra di ingresso/bypass/uscita/CC nell'UPS prima di continuare.
      PERICOLO
      PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
      Misurare e verificare l'ASSENZA di tensione su ciascuna sbarra di ingresso/bypass/uscita/CC prima di continuare.
      Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
    2. Scollegamento di tutti i cavi di alimentazione dall'UPS.
    3. Scollegare e rimuovere i cavi di segnale dall'UPS.
  5. Eseguire le seguenti operazioni per l'armadio con ingresso dal basso. Per dettagli, consultare Installazione dell'armadio con ingresso dal fondo con Galaxy VL UPS nel sistema oltre 45 kAIC/kA Icw, Installazione dell'armadio con ingresso dal fondo con Galaxy VL UPS nel sistema fino a 45 kAIC/kA Icw o Installazione dell'armadio con ingresso dal fondo con Easy UPS 3L.
    1. Rimuovere i cavi di alimentazione dall'armadio con ingresso dal fondo.
    2. Rimuovere la cavo di segnale dall'armadio con ingresso dal fondo.
    3. Rimuovere gli elementi di interconnessione tra l'UPS e l'armadio con ingresso dal fondo.
    4. Se presente, rimuovere la staffa di ancoraggio antisismico anteriore.
    5. Sollevare i piedini dell'armadio con ingresso dal fondo finché le rotelle non sono completamente a contatto con il pavimento.
  6. Ora è possibile spostare l'armadio con ingresso dal fondo facendolo rotolare sul pavimento attraverso le rotelle.
    AVVERTIMENTO
    Pericolo di RIBALTAMENTO
    • Le rotelle dell'armadio con ingresso dal fondo servono esclusivamente per il trasporto su superfici piane, uniformi, dure e orizzontali.
    • Le rotelle dell'armadio con ingresso dal fondo sono destinate al trasporto su brevi distanze (cioè all'interno dello stesso edificio).
    • Muoversi lentamente e prestare molta attenzione alle condizioni del pavimento e all'equilibrio dell'armadio con ingresso dal fondo.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
  7. Se presente, rimuovere la staffa di ancoraggio sismico posteriore dall'armadio con ingresso dal fondo e rimuovere gli ancoraggi sismici dal pavimento. Conservarla per installarla in seguito.
  8. Per il trasporto su distanze superiori o in condizioni non adatte alle rotelle dell'armadio con ingresso dal fondo:
    AVVERTIMENTO
    Pericolo di RIBALTAMENTO
    Per il trasporto su distanze superiori o in condizioni non adatte alle rotelle dell'armadio con ingresso dal fondo, verificare che:
    • il personale che esegue il trasporto abbia le competenze necessarie e abbia ricevuto una formazione adeguata;
    • vengano utilizzati gli strumenti appropriati per sollevare e trasportare in sicurezza l'armadio con ingresso dal fondo;
    • il prodotto venga protetto da eventuali danni utilizzando una protezione adeguata (come l'imballaggio o il confezionamento).
    Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

    Requisiti di trasporto:

    • Montare l'armadio con ingresso dal fondo in posizione verticale al centro di un pallet adatto con dimensioni minime: 800 mm x 800 mm (31,5" x 31,5"). Il pallet deve essere adatto al peso dell'armadio con ingresso dal fondo, pari a 85 kg (188 libbre).

    • Utilizzare mezzi di fissaggio appropriati per montare l'armadio con ingresso dal fondo sul pallet.

    • Il pallet di spedizione originale in combinazione con le staffe di trasporto originali può essere riutilizzato, se in condizioni integre.

    PERICOLO
    Pericolo di RIBALTAMENTO
    • L'armadio con ingresso dal fondo deve essere fissato in modo appropriato al pallet subito dopo essere stato posizionato su di esso.
    • L'hardware di fissaggio deve essere sufficientemente robusto da resistere alle vibrazioni e agli urti durante il carico, il trasporto e lo scarico.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
    AVVERTIMENTO
    Comportamento dell'apparecchiatura inaspettato
    Non sollevare l'armadio con ingresso dal fondo con un elevatore a forca/transpallet direttamente per il telaio, in quanto quest'ultimo potrebbe piegarsi o danneggiarsi.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
  9. Eseguire una delle seguenti opzioni:
    • Smantellare l'armadio con ingresso dal fondo, OPPURE
    • Spostare l'armadio con ingresso dal fondo in un'altra posizione per installarlo.
  10. Solo per l'installazione dell'armadio con ingresso dal fondo in una nuova posizione: seguire le istruzioni riportate nel manuale di installazione per installare l'armadio con ingresso dal fondo nella nuova posizione. Vedere Procedura di installazione per UPS Galaxy VL con armadio con ingresso dal fondo o Procedura di installazione per Easy UPS 3L con armadio con ingresso dal fondo per una panoramica sull'installazione. L'avviamento deve essere eseguito solo da Schneider Electric.
    PERICOLO
    PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
    L'avviamento deve essere eseguito solo da Schneider Electric.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.