990-91460C-019

하부 엔트리 캐비넷을 해체 또는 새 위치로 이동

  1. UPS를 완전히 종료합니다. UPS 사용 설명서의 지침을 따르십시오.
  2. 개폐 장치의 모든 차단기를 OFF(열림) 위치에 두고 잠그거나 태그아웃합니다.
  3. 개폐 장치/배터리 솔루션의 모든 배터리 차단기를 OFF(열림) 위치로 잠그거나 태그아웃합니다.
  4. UPS에 다음을 수행합니다. 세부 사항은 UPS 설치 설명서를 참조하십시오.
    1. 계속하기 전에 UPS의 각 입력/바이패스/출력/DC 부스바의 전압 부재를 측정 및 확인합니다.
      위험
      감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
      계속하기 전에 각 입력/바이패스/출력/DC 부스바의 전압 부재를 측정 및 확인합니다.
      이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
    2. UPS에서 모든 전원 케이블을 연결 해제합니다.
    3. UPS에서 신호 선을 연결 해제한 후 제거합니다.
  5. 하부 엔트리 캐비넷에 다음을 수행합니다. 세부 사항은 45kAIC/kA Icw 이상 시스템에서 Galaxy VL UPS에 하부 엔트리 캐비넷 설치하기, 최대 45kAIC/kA Icw 시스템에서 Galaxy VL UPS에 하부 엔트리 캐비넷 설치하기, 또는 Easy UPS 3L에 하부 엔트리 캐비넷 설치하기를 참조하십시오.
    1. 하부 엔트리 캐비넷에서 전원 케이블을 제거합니다.
    2. 하부 엔트리 캐비넷에서 신호 선을 제거합니다.
    3. UPS와 하부 엔트리 캐비넷의 상호 연결 하드웨어를 제거합니다.
    4. 내진 전면 고정 브라켓이 있는 경우 제거합니다.
    5. 이동용 바퀴(caster)가 바닥에 완전히 닿을 때까지 하부 엔트리 캐비넷의 다리를 들어 올립니다.
  6. 이제 바퀴를 이용하여 바닥에서 하부 엔트리 캐비넷을 이동시킬 수 있습니다.
    경고
    전복 위험
    • 하부 엔트리 캐비넷의 바퀴는 평평하며 딱딱한 수평 표면에서만 사용해야 합니다.
    • 하부 엔트리 캐비넷의 바퀴는 짧은 거리(예: 동일한 건물 내부)의 이동을 목적으로 제작되었습니다.
    • 느린 속도로 이동하고 바닥의 상태와 하부 엔트리 캐비넷의 균형을 주의 깊게 살피십시오.
    이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.
  7. 내진 고정 브라켓이 있는 경우 하부 엔트리 캐비넷에서 제거하고 바닥에서 내진 앵커를 제거합니다. 나중에 다시 설치할 수 있도록 보관하십시오.
  8. 장거리 이동 또는 하부 엔트리 캐비넷의 바퀴에 부적절한 상황에서 이동하는 경우:
    경고
    전복 위험
    장거리 이동 또는 하부 엔트리 캐비넷의 바퀴에 부적절한 상황에서 이동하는 경우, 다음을 확인하십시오.
    • 이동하는 직원이 필요한 기술을 보유하고 있으며 적절한 훈련을 받았는지
    • 적절한 도구를 사용하여 하부 엔트리 캐비넷을 안전하게 들어 올려 이동하는지
    • 적절한 보호 장치(예: 포장 또는 포장재)를 사용하여 제품을 손상으로부터 보호하는지
    이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.

    운송 요구 사항:

    • 적절한 팔레트 중앙의 수평 위치에 최소 800mm x 800mm(31.5in x 31.5in)) 치수 팔레트를 사용하여 하부 엔트리 캐비넷을 장착합니다. 팔레트는 하부 엔트리 캐비넷의 무게 85kg(188lbs)에 적합해야 합니다.

    • 적절한 고정 장치를 사용하여 하부 엔트리 캐비넷을 팔레트에 장착합니다.

    • 기존 운송 팔레트가 손상되지 않은 경우, 기존 이동 브라켓과 함께 재사용할 수 있습니다.

    위험
    전복 위험
    • 팔레트에 하부 엔트리 캐비넷을 놓은 직후 바로 적절하게 고정해야 합니다.
    • 고정 하드웨어는 적재, 이동, 하역 시 진동과 충격을 견딜 수 있을 만큼 튼튼해야 합니다.
    이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
    경고
    예기치 못한 장비 작동
    프레임이 구부러지거나 손상될 수 있으므로 지게차/팔레트 트럭으로 직접 하부 엔트리 캐비넷을 들어 프레임 위에 올리지 마십시오.
    이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.
  9. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 하부 엔트리 캐비넷 해체
    • 하부 엔트리 캐비넷을 새 위치로 이동하여 설치
  10. 하부 엔트리 캐비넷을 새 위치에 설치하는 경우에만 해당: 새 위치에 하부 엔트리 캐비넷을 설치할 수 있도록 설치 설명서를 준수하십시오. 설치 개요는 하부 엔트리 캐비넷에 Galaxy VL UPS를 설치하는 절차 또는 하부 엔트리 캐비넷에 Easy UPS 3L을 설치하는 절차를 참조하십시오. 시작 과정은 Schneider Electric이 수행해야 합니다.
    위험
    감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
    시작 과정은 Schneider Electric이 수행해야 합니다.
    이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.