990-91460C-032

รื้อถอนหรือย้ายตู้ทางเข้าด้านล่างไปยังตำแหน่งใหม่

  1. ปิดเครื่อง UPS โดยสมบูรณ์ – ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน UPS
  2. ล็อกเอาท์/แท็กเอาท์เบรกเกอร์ทั้งหมดในสวิตช์เกียร์ในตำแหน่งปิด (open)
  3. ล็อกเอาท์/แท็กเอาท์เบรกเกอร์แบตเตอรี่ทั้งหมดในสวิตช์เกียร์/โซลูชันแบตเตอรี่ในตำแหน่งปิด (open)
  4. ดำเนินการต่อไปนี้สำหรับ UPS ดูรายละเอียดในคู่มือการติดตั้ง UPS
    1. วัดและตรวจสอบการขาดแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วอินพุต/บายพาส/เอาท์พุต/บัสบาร์ DC ใน UPS แต่ละขั้วก่อนดำเนินการต่อ
      อันตราย
      อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
      วัดและตรวจสอบการขาดแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วอินพุต/บายพาส/เอาท์พุต/บัสบาร์ DC แต่ละขั้วก่อนดำเนินการต่อ
      การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
    2. ถอดสายไฟทั้งหมดออกจาก UPS
    3. ถอดและถอดสายสัญญาณออกจาก UPS
  5. ดำเนินการต่อไปนี้สำหรับตู้ทางเข้าด้านล่าง ดูรายละเอียดใน ติดตั้งตู้ด้านล่างกับ Galaxy VL UPS ในระบบเกิน 45 kAIC/kA Icw, ติดตั้งตู้ด้านล่างกับ Galaxy VL UPS ในระบบสูงสุด 45 kAIC/kA Icw หรือ ติดตั้งตู้ด้านล่างกับ Easy UPS 3L
    1. ถอดสายไฟออกจากตู้ทางเข้าด้านล่าง
    2. ถอดสายสัญญาณออกจากตู้ทางเข้าด้านล่าง
    3. ถอดฮาร์ดแวร์เชื่อมต่อระหว่าง UPS และตู้ทางเข้าด้านล่าง
    4. หากมี ให้ถอดโครงยึดด้านหน้าสำหรับรับแรงสั่นสะเทือน
    5. ยกขาของตู้ทางเข้าด้านล่างขึ้นจนกระทั่งล้อสัมผัสกับพื้นจนสุด
  6. ตอนนี้คุณสามารถเคลื่อนย้ายตู้ทางเข้าด้านล่างได้โดยเลื่อนไปบนพื้นบนล้อเลื่อน
    คำเตือน
    อันตรายจากการสะดุด
    • ลูกล้อของตู้ทางเข้าด้านล่างมีไว้สำหรับการขนส่งบนพื้นผิวเรียบ เรียบ แข็ง และแนวนอนเท่านั้น
    • ลูกล้อของตู้ทางเข้าด้านล่างมีจุดประสงค์เพื่อการขนส่งในระยะทางสั้นๆ (เช่น ภายในอาคารเดียวกัน)
    • เคลื่อนที่อย่างช้าๆ และระวังสภาพพื้นและความสมดุลของตู้ทางเข้าด้านล่างอย่างใกล้ชิด
    การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรืออุปกรณ์เสียหายได้
  7. หากมี ให้ถอดโครงยึดพุกแผ่นดินไหวด้านหลังออกจากตู้ทางเข้าด้านล่างและถอดพุกกันแผ่นดินไหวออกจากพื้น เก็บไว้ติดตั้งอีกครั้ง
  8. สำหรับการขนส่งในระยะทางที่ไกลกว่าหรือในสภาวะที่ไม่เหมาะสมกับล้อของตู้ทางเข้าด้านล่าง :
    คำเตือน
    อันตรายจากการสะดุด
    สำหรับการขนส่งในระยะทางที่ไกลกว่าหรือในสภาวะที่ไม่เหมาะสมกับล้อของตู้ทางเข้าด้านล่าง โปรดตรวจสอบว่า:
    • บุคลากรที่ปฏิบัติงานขนส่งมีทักษะที่จำเป็นและได้รับการฝึกอบรมเพียงพอ
    • ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการยกและขนส่งตู้ทางเข้าด้านล่างอย่างปลอดภัย
    • เพื่อปกป้องผลิตภัณฑ์จากความเสียหายโดยใช้การป้องกันที่เหมาะสม (เช่น การห่อหรือบรรจุภัณฑ์)
    การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรืออุปกรณ์เสียหายได้

    ข้อกำหนดด้านการขนส่ง:

    • ติดตั้งตู้ทางเข้าด้านล่างในตำแหน่งแนวตั้งตรงกลางพาเลทที่เหมาะสมโดยมีขนาดพาเลทขั้นต่ำ: 800 มม. x 800 มม. (31.5 นิ้ว x 31.5 นิ้ว)) พาเลทต้องเหมาะสมกับน้ำหนักของตู้ด้านล่างซึ่งมีน้ำหนัก 85 กก. (188 ปอนด์)

    • ใช้วิธีการยึดที่เหมาะสมเพื่อยึดตู้ทางเข้าด้านล่างเข้ากับพาเลท

    • พาเลทสำหรับจัดส่งเดิมร่วมกับฉากยึดสำหรับการขนส่งเดิมสามารถนำมาใช้ซ้ำได้ หากอยู่ในสภาพที่ไม่เสียหาย

    อันตราย
    อันตรายจากการสะดุด
    • ต้องยึดตู้ทางเข้าด้านล่างเข้ากับพาเลทอย่างเหมาะสมทันทีหลังจากวางบนพาเลท
    • ฮาร์ดแวร์ยึดต้องแข็งแรงพอที่จะทนต่อการสั่นสะเทือนและแรงกระแทกระหว่างการบรรทุก การขนย้าย และการขนถ่าย
    การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
    คำเตือน
    ลักษณะการทำงานของอุปกรณ์ที่ไม่คาดคิด
    อย่ายกตู้ทางเข้าด้านล่างด้วยรถยก/รถลากพาเลทบนโครงโดยตรง เนื่องจากอาจทำให้โครงโค้งงอหรือเสียหายได้
    การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรืออุปกรณ์เสียหายได้
  9. ปฏิบัติขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้:
    • รื้อถอนตู้ทางเข้าด้านล่างหรือ
    • ย้ายตู้ทางเข้าด้านล่างไปยังตำแหน่งใหม่เพื่อติดตั้ง
  10. สำหรับการติดตั้งตู้เข้าด้านล่างในตำแหน่งใหม่เท่านั้น: ปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้งเพื่อติดตั้งตู้เข้าด้านล่างในตำแหน่งใหม่ ดูภาพรวมการติดตั้งใน ขั้นตอนการติดตั้ง Galaxy VL UPS กับตู้ทางเข้าด้านล่าง หรือ ขั้นตอนการติดตั้ง Easy UPS 3L กับตู้ทางเข้าด้านล่าง จะสามารถดำเนินการเริ่มใช้งานโดย Schneider Electric
    อันตราย
    อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
    จะสามารถดำเนินการเริ่มใช้งานโดย Schneider Electric
    การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.