990-91376F-006

Conexión de los cables de alimentación

ATENCIÓN
PELIGRO DE MOVIMIENTO DE LOS CABLES EN CONDICIONES DE CORTOCIRCUITO
En los sistemas de más de 35 kAIC, es obligatorio sujetar los cables de alimentación:
  • Utilice una cuerda de nailon de 10 mm o una cuerda con una resistencia mínima a la tracción de 1000 kg.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
  1. Guíe los cables de alimentación por la parte superior o inferior del armario de derivación de mantenimiento.
  2. Conecte los conductores de conexión a tierra del equipo (EGC), los cables de entrada, los cables de derivación (en sistemas con suministro de red doble), los cables de carga y los cables DC. Monte los terminales de cable en las barras colectoras como se muestra.

    Suministro de red simple principal

    Suministro de red doble

    Ensamblaje de terminal de cable a barra colectora

    1. Arandela elástica (incluida en el kit).

    2. Arandela plana (no suministrada).

  3. Obligatorio en sistemas de más de 35 kAIC: Una los cables de alimentación a 250 mm de los terminales de los cables de alimentación y a intervalos de 250 mm. Enrolle la cuerda alrededor de los cables de alimentación cinco veces antes de atar un nudo en cada intervalo. Consulte Sujeción de los cables para obtener información.

    Vista lateral: entrada de cables por la parte superior

    Vista lateral: entrada de cables por la parte inferior

  4. Verifique la fijación de los terminales de cable.
    ATENCIÓN
    Riesgo de daños en el equipo
    Verifique la fijación de los terminales de cable. Si los terminales de cable se mueven al tirar de los cables, el perno puede aflojarse.
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
  5. Limpie o aspire el armario de derivación de mantenimiento para eliminar residuos u objetos extraños.
  6. Vuelva a colocar el panel derecho en el armario de derivación de mantenimiento.
  7. Vuelva a colocar las cubiertas de protección en el panel derecho. Vuelva a colocar los tornillos M6.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.