配置 Modbus
Modbus 可通过集成或可选的网络管理卡 (NMC) 进行配置。
- 点击,选择集成 NMC 以配置集成网络管理卡,或选择可选 NMC 以配置可选网络管理卡(如有)。
- 在第一页上为所选的
NMC 配置以下设置:
- 清除禁用的复选标记,以配置串行 Modbus。存在复选标记时无法进行任何设置,该功能也被禁用。
- 将奇偶校验设置为无、偶数或奇数。
- 将停止位设置为 1 或 2。
- 将波特率设置为 2400、9600、19200 或 38400。
- 将目标唯一
ID 设置为 1 和 247 之间的数字。注: 除设备地址目标唯一 ID(各设备必须唯一)外,总线上的每台设备必须具有完全相同的设置。总线上的任意两台设备不得使用相同地址。
- 点击确定保存设置,然后点击箭头符号转到下一页。
- 在第二页上配置以下设置:
- 清除禁用的复选标记,以配置 TCP Modbus。存在复选标记时无法进行任何设置,该功能也被禁用。
- 选择端口 502 或端口[5000 至 32768]。
- 点击确定保存设置。
- 如果需要,重复上述步骤配置另一个 NMC。