990-91379G-022

Spanningscompensatie uitgangstransformator

Het is mogelijk om voor een uitgangstransformator te compenseren en het uitgangsspanningsverlies in balans te brengen (0-3%).

  1. Koppel de belasting los van de UPS.

  2. Meet de spanning aan de secundaire zijde van de transformator bij 0% belasting en stel de uitgangsspanning van de UPS handmatig in via de instelling Spanningscompensatie (%) ter compensatie van de eventuele spanningsoffset .

  3. Sluit de belasting aan op de UPS.

  4. Meet de spanning aan de secundaire zijde van de transformator opnieuw bij X% belasting en stel de uitgangsspanning van de UPS in via de instelling Spanningscomp. transformator (%) om voor het spanningsverlies in de transformator te compenseren.

De vereiste spanningscompensatie van de transformator bij de specifieke belasting wordt gebruikt voor een automatische aanpassing van de lineaire uitgangsspanning op de UPS conform het uitgangsbelastingpercentage.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.