990-91379H-007

Επισκόπηση του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οθόνη

Επισκόπηση της αρχικής οθόνης

  1. Κουμπί αρχικής οθόνης - αγγίξτε αυτό το κουμπί σε οποιαδήποτε οθόνη για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

  2. Κουμπί κύριου μενού - αγγίξτε αυτό το κουμπί σε οποιαδήποτε οθόνη για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μενού.

  3. Κουμπί κύριου μενού - αγγίξτε αυτό το κουμπί σε οποιαδήποτε οθόνη για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μιμιτικό διάγραμμα.

  4. Σύμβολο κατάστασης συναγερμού - αγγίξτε αυτό το κουμπί σε οποιαδήποτε οθόνη για να αποκτήσετε πρόσβαση στο αρχείο καταγραφής ενεργών συναγερμών.

Μπορείτε να αγγίξετε τα πεδία εξόδου ή μπαταρίας στην αρχική οθόνη για να μεταβείτε κατευθείαν στις σελίδες με τις λεπτομερείς μετρήσεις.

Μιμητικό διάγραμμα

Το μιμητικό διάγραμμα θα προσαρμοστεί στη διαμόρφωση του συστήματός σας – τα μιμητικά διαγράμματα που εμφανίζονται εδώ είναι απλώς παραδείγματα.

Παράδειγμα συστήματος ενιαίου UPS – Διπλή τροφοδοσία

Η πράσινη γραμμή ισχύος (γκρι στην εικόνα) στο μιμητικό διάγραμμα απεικονίζει τη ροή ενέργειας μέσω του συστήματος UPS. Οι ενεργές μονάδες (αντιστροφέας, ανορθωτής, μπαταρία, διακόπτης στατικής παράκαμψης κ.λπ) πλαισιώνονται με πράσινο χρώμα και οι ανενεργές μονάδες πλαισιώνονται με μαύρο χρώμα. Οι μονάδες που πλαισιώνονται με κόκκινο χρώμα είναι μη λειτουργικές ή σε κατάσταση συναγερμού.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το μιμητικό διάγραμμα εμφανίζει μόνο μία διάταξη αποσύνδεσης μπαταρίας BB, ακόμα και αν έχουν συνδεθεί και διαμορφωθεί περισσότερες διατάξεις αποσύνδεση μπαταρίας για παρακολούθηση. Αν μία ή περισσότερες από τις διατάξεις αποσύνδεσης μπαταρίας που παρακολουθούνται είναι σε κλειστή θέση, το BB στο μιμητικό διάγραμμα θα εμφανίζεται ως κλειστό. Αν όλες οι διατάξεις μπαταρίας είναι σε ανοικτή θέση, το BB στο μιμητικό διάγραμμα θα εμφανίζεται ως ανοικτό.

Στα μιμητικά διαγράμματα για παράλληλα συστήματα, αγγίξτε το UPS με γκρι χρώμα για να δείτε το μιμητικό διάγραμμα σε επίπεδο UPS.

Παράδειγμα παράλληλου συστήματος - Διπλή ηλεκτρική παροχή με μεμονωμένα UIB και SSIB

Σύμβολο κατάστασης συναγερμού

Το σύμβολο κατάστασης συναγερμού (γκρι στην εικόνα) στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης αλλάζει ανάλογα με την κατάσταση συναγερμού του συστήματος UPS.

Πράσινο: Δεν υπάρχουν συναγερμοί στο σύστημα UPS.
Μπλε: Υπάρχουν ενημερωτικοί συναγερμοί στο σύστημα UPS. Αγγίξτε το σύμβολο κατάστασης συναγερμού για να ανοίξετε το αρχείο καταγραφής ενεργών συναγερμών.
Κίτρινο: Υπάρχουν προειδοποιητικοί συναγερμοί στο σύστημα UPS. Αγγίξτε το σύμβολο κατάστασης συναγερμού για να ανοίξετε το αρχείο καταγραφής ενεργών συναγερμών.
Κόκκινο: Υπάρχουν κρίσιμοι συναγερμοί στο σύστημα UPS. Αγγίξτε το σύμβολο κατάστασης συναγερμού για να ανοίξετε το αρχείο καταγραφής ενεργών συναγερμών.

Δέντρο μενού

Κύριο μενού

Ορισμένα μενού διαθέτουν περισσότερα υπομενού από αυτά που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Αυτά τα υπομενού εμφανίζονται με γκρι χρώμα και χρησιμοποιούνται μόνο από τη Schneider Electric για την αποφυγή επιδράσεων ανεπιθύμητων φορτίων. Άλλα στοιχεία του μενού μπορούν επίσης να είναι γκρίζα/να μην εμφανίζονται στην οθόνη, εάν δεν σχετίζονται ή δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμη για το συγκεκριμένο σύστημα UPS.

Υπομενού για την κατάσταση

Υπομενού για έλεγχο

Υπομενού για διαμόρφωση

Υπομενού για συντήρηση

Υπομενού για την στατιστικά στοιχεία

  • Στατιστικά στοιχεία

    • Εξοικ. ηλεκτ. ενέργ.

      • Ρυθμίσεις

      • Προσομοίωση

Υπομενού για Σχετικά με

  • Σχετικά με

    • UPS

    • Οθόνη

    • Ενσωματωμένη κάρτα διαχείρισης δικτύου (NMC)

    • Προαιρετική κάρτα διαχείρισης δικτύου (NMC)

Επισκόπηση του ελεγκτή επιπέδου συστήματος (SLC) και του ελεγκτή μονάδας (UC)

  1. Κουμπιά αντιστροφέα ON/OFF

  2. Θύρες USB*

  3. Καθολικό Ε/Ε*

  4. Θύρες Modbus*

  5. Θύρα USB Micro-B*

  6. Θύρα δικτύου*

  7. Κουμπί επαναφοράς*

  8. LED κατάστασης*

  9. Τροφοδοσία οθόνης

  10. Θύρα οθόνης

  11. Θύρα σέρβις*

  12. Θύρα EXT

  13. Για μελλοντική χρήση

  14. PBUS 1*

  15. PBUS 2*

Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.