990-91379H-017

Salvare le impostazioni dell'UPS su un dispositivo USB

NOTA: L'UPS può accettare solo le impostazioni originariamente salvate dallo stesso UPS. Le impostazioni salvate da altri UPS non possono essere riutilizzate.
  1. Toccare Configurazione > Salva/ripristina USB.
  2. Aprire lo sportello anteriore.
  3. Inserire il dispositivo USB nella porta USB 1 nel livello del controller di sistema.
  4. Toccare Salva per salvare le impostazioni UPS attuali sul dispositivo USB.
    NOTA: Non rimuovere il dispositivo USB fino al termine del processo di salvataggio.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.