990-91379H-017

Avvio di un test della calibrazione dell'autonomia

Questa funzione consente di calibrare il valore della stima di autonomia rimanente delle batterie. In questa verifica, l'UPS passa al funzionamento a batteria e le batterie vengono scaricate fino al livello di avviso di CC bassa. In base al tempo trascorso e alle informazioni sul carico, è possibile calcolare la capacità restante e calibrare l'autonomia rimanente.

Schneider Electric consiglia di eseguire il test di calibrazione dell'autonomia al momento dell'avvio, della sostituzione delle batterie o quando si apportano modifiche alla soluzione con batterie.

AVVISO
Pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
  • Durante il test di calibrazione dell'autonomia, il livello delle batterie viene ridotto a una capacità molto bassa e queste non sono quindi in grado di supportare il carico del sistema in caso di interruzione dell'alimentazione.
  • Le batterie verranno scaricate fino al livello di avviso di CC bassa e risulteranno avere una bassa autonomia in seguito alla calibrazione finché non verranno ricaricate completamente.
  • La ripetizione di test o calibrazioni della batteria possono incidere sulla sua durata.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Prerequisiti:

  • Nessun allarme critico presente.

  • Le batterie devono avere una carica del 100%.

  • La percentuale di carico deve essere di almeno il 10% e non può variare di oltre il 20% durante il test. Esempio: Se la percentuale di carico è del 30% all'inizio del test, il test si interromperà nel caso in cui essa scenda al di sotto del 24% o salga al di sopra del 36%.

  • L'alimentazione di bypass deve essere disponibile.

  • La modalità operativa del sistema deve essere normale, eConversion o ECO.

  • La modalità operativa del sistema deve essere inverter, eConversion o ECO.

  1. Toccare il pulsante menu sulla schermata principale.
  2. Selezionare Manutenzione > Taratura autonomia > Inizia calibrazione.
  3. Toccare OK sulla schermata di conferma.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.