990-91379H-017

Visualizzazione di informazioni sullo stato del sistema

NOTA: Il display dell'UPS non visualizza i dati in tempo reale e durante un confronto tra il display dell'UPS e un analizzatore di potenza esterno non vengono rilevati gli stessi dati. Consentire una tolleranza di ±1% per le tensioni, ±3% per la potenza e ±3% per le correnti.
  1. Toccare Stato.
    1. Toccare Ingresso per vedere lo stato.

      Ingresso

      Tensione fase-fase (fase-fase) La tensione in ingresso fase-fase attuale.
      Corrente La corrente in ingresso attuale dalla sorgente di alimentazione di rete CA per fase in ampere (A).
      Frequenza La frequenza di ingresso attuale in hertz (Hz).
      Tensione fase-N (fase-neutro)* La tensione in ingresso fase-neutro attuale in volt (V).
      Potenza tot. La potenza attiva totale attuale in ingresso (per le tre fasi) in kW.
      Potenza La potenza attiva in ingresso (o potenza reale) attuale per ogni fase in kilowatt (kW). La potenza attiva è una parte del flusso di potenza che, in media su un ciclo completo della forma d'onda CA, risulta nel trasferimento netto di energia in una direzione.
      Corrente di picco La corrente di picco in ingresso presente in ampere (A)
      Fattore di potenza Il rapporto tra la potenza attiva e la potenza apparente presenti.
      Max. Corrente RMS La corrente RMS massima attuale per ogni fase in ampere (A).
      Energia Il consumo energetico totale dal momento dell'installazione.
    2. Toccare Uscita per vedere lo stato.

      Uscita

      Tensione fase-fase (fase-fase) La tensione di uscita fase-fase nell'inverter in volt (V).
      Corrente La corrente di uscita attuale per ogni fase in ampere (A).
      Frequenza La frequenza di uscita attuale in hertz (Hz).
      Tensione fase-N (fase-neutro)* La tensione di uscita fase-neutro nell'inverter in volt (V).
      Carico La percentuale della capacità dell'UPS attualmente utilizzata in tutte le fasi. Viene visualizzata la percentuale di carico per il carico sulla fase maggiore.
      Corrente Neutro* La corrente del neutro di uscita attuale in ampere (A).
      Potenza tot. L'attuale potenza attiva totale in uscita (per le tre fasi) in kilowatt (kW).
      Potenza La potenza attiva d'uscita (o potenza reale) attuale per ogni fase in kilowatt (kW). La potenza attiva è una parte del flusso di potenza che, in media su un ciclo completo della forma d'onda CA, risulta nel trasferimento netto di energia in una direzione.
      Corrente di picco La corrente di picco in uscita in ampere (A)
      Fattore di potenza Il fattore di potenza in uscita attuale per ogni fase. Il fattore di potenza è il rapporto tra la potenza attiva e la potenza apparente.
      Max. Corrente RMS La corrente RMS massima attuale per ogni fase in ampere (A).
      Fattore di cresta Il fattore di cresta in uscita attuale per ogni fase. Il fattore di cresta in uscita è il rapporto tra il valore di picco della corrente di uscita e il valore RMS (corrente quadratica media).
      Energia L'energia totale fornita dal momento dell'installazione.
    3. Toccare Bypass per visualizzare lo stato.

      Bypass

      Tensione fase-fase (fase-fase)* La tensione di bypass fase-fase attuale (V).
      Corrente La corrente bypass attuale per ogni fase in ampere (A).
      Frequenza La frequenza di bypass attuale in hertz (Hz).
      Tensione fase-N (fase-neutro) La tensione di bypass fase-neutro attuale (V).
      Potenza tot. La potenza di bypass attiva totale attuale (per le tre fasi) in kilowatt (kW).
      Potenza La potenza di bypass attiva attuale per ogni fase in kilowatt (kW). La potenza attiva è la media temporale del prodotto istantaneo di tensione e corrente.
      Corrente di picco La corrente di picco di bypass in ampere (A).
      Fattore di potenza Il fattore di potenza di bypass attuale per ogni fase. Il fattore di potenza è il rapporto tra la potenza attiva e la potenza apparente.
      Max. Corrente RMS La corrente RMS massima attuale per ogni fase in ampere (A).
    4. Toccare Batteria per visualizzare lo stato.

      Batteria

      Misurazione La potenza in CC attuale proveniente dalla batteria, in kilowatt (kW).
      La tensione delle batterie attuale (VCC).
      La corrente delle batterie attuale in ampere (A). Una corrente positiva indica che la batteria si sta caricando, una corrente negativa che si sta scaricando.
      Temperatura della batteria in gradi Celsius o Fahrenheit dai sensori di temperatura collegati.
      Batteria Il tempo prima che le batterie raggiungano il livello di spegnimento per bassa tensione. Mostra anche il livello di carica della batteria come percentuale di capacità completa.
      La carica delle batterie attuale (Ah).
      Configurazione Mostra il tipo di batteria.
      Stato La condizione generale del caricatore.
      Modalità La modalità operativa del caricatore (Spento, Mantenimento, Boost, Equalizzazione, Ciclico, Verifica).
      Capacità di carica La capacità di carica massima, espressa in percentuale rispetto alla potenza nominale dell'UPS.
    5. Toccare Temperatura per vedere lo stato.

      Temperatura

      UPS Temperatura ambiente Temperatura ambiente in gradi Celsius o Fahrenheit.
      Temp della batteria Temperatura della batteria in gradi Celsius o Fahrenheit dai sensori di temperatura collegati.
      Umidità Umidità relativa dei moduli di potenza installati, rilevata dal sensore integrato all'interno dell'UPS.
      Sensori esterni. La denominazione viene impostata tramite l'interfaccia di gestione di rete. Temperatura Temperatura ambiente in gradi Celsius o Fahrenheit dai sensori di temperatura collegati opzionali (AP9335T e AP9335TH).
      Umidità Umidità in percentuale dai sensori di umidità collegati opzionali (AP9335TH).
    6. Toccare Moduli di potenza per vedere lo stato.

      Moduli di potenza

      La vista mostrerà la presenza (presente/non presente) e lo stato (OK, avviso, critico) per ogni modulo di potenza.
    7. Toccare Riduzione picco per vedere lo stato.

      Riduzione picco

      Modalità di riduzione picco Indica se la modalità di riduzione picco è attiva o inattiva in un dato momento.
      Pot. ingr. La potenza in ingresso attualmente utilizzata dall'UPS.
      Alim. tramite batt. La potenza della batteria attualmente utilizzata dall'UPS.
      Ricarica in mod. di rid. picco Indica se la carica della batteria è consentita mentre la modalità di riduzione picco dell'UPS è attiva.
      Funz. su batteria forzato Indica se il funzionamento a batteria forzato è abilitato (verde).
      Stato di carica Lo stato di carica attuale delle batterie. Lo stato di carica delle batterie deve raggiungere un livello specifico prima che sia consentita l'attivazione della modalità di riduzione picco. La modalità di riduzione picco si disattiva se lo stato di carica raggiunge un livello minimo specificato.
      Tempo residuo:
      Funzionamento a batteria
      Modalità di riduzione picco

      Il tempo rimanente previsto per il funzionamento a batteria.
      Il tempo rimanente previsto per la modalità di riduzione picco attiva.
    8. Toccare Parallelo per vedere lo stato.

      Parallelo

      Corrente ingresso La corrente in ingresso attuale dalla sorgente di ingresso per fase in ampere (A).
      Corrente bypass La corrente di bypass attuale dalla sorgente di bypass per fase in ampere (A).
      Potenza uscita tot La potenza totale in uscita del sistema UPS in parallelo che mostra la percentuale di carico totale e la potenza di uscita totale in kW e kVA per il sistema in parallelo.
      Corrente di uscita La corrente di uscita attuale per ogni fase in ampere (A).
      Numero di UPS ridondanti Il numero di UPS ridondanti presenti.
      Impostazione ridondanza L'impostazione di ridondanza configurata.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.