990-91379H-019

UPS 시스템을 유지보수 바이패스 작동으로 종료

주의: 연결된 차단 장치 표시등이 켜져 있을 때만 차단 장치를 작동하십시오.
  1. 제어 > 안내 시퀀스 > UPS 시스템 종료 또는 제어 > 안내 시퀀스 > 병렬 시스템에서 UPS 종료를 선택하고 디스플레이에 나타나는 단계를 따릅니다.
  2. 유지보수 바이패스 차단 장치 MBB가 있는 UPS 시스템의 일반 종료 절차:
    주의: 다음은 일반 종료 절차입니다. 시스템별 안내 시퀀스 단계를 항상 따르십시오.
    1. 제어 > 작동 모드 > 바이패스 작동으로 전환을 선택합니다.
    2. 유지보수 바이패스 차단 장치 MBB를 닫습니다.
    3. 시스템 격리 차단 장치 SIB(설치된 경우)를 엽니다.
    4. 장치 출력 차단 장치 UOB를 엽니다.
    5. 제어 > 인버터 > 인버터 꺼짐을 선택하거나 시스템 레벨 컨트롤러 섹션에서 인버터 꺼짐 버튼(5초간 누름)을 누릅니다.
    6. 스태틱 스위치 입력 차단 장치 SSIB(설치된 경우)를 엽니다.
    7. 배터리 차단 장치를 엽니다.
    8. 장치 입력 차단 장치 UIB를 엽니다.
    9. 병렬 시스템에서 다른 UPS에 대해 d~h단계를 반복합니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.