Konfigurer batteriløsningen
FARE |
|---|
|
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Batteriinnstillingene må kun konfigureres av kvalifisert
personell som har erfaring med batterier, konfigurasjon av batterier
og nødvendige forholdsregler.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
- Trykk på .
- Batteriløsningstypen vises som:
- Standard hvis du har en standard batteriløsning fra Schneider Electric, vises den kommersielle referansen for den spesifikke batterikonfigurasjonen.
- Brukerdefinert hvis du har en brukerdefinert batteriløsning.
- Trykk på Generell innstilling og konfigurer følgende parametere:MERK: Trykk på OK på hver side for å lagre innstillingene, og trykk deretter på pilsymbolet for å gå til neste side.
- Bare for brukerdefinert batteriløsning: Trykk
på Spesifikke innstillinger for å
se følgende innstillinger:MERK: Disse innstillingene kan kun konfigureres av Schneider Electric Service.
Batteritype Viser den konfigurerte batteritypen. Batterimidtpunkt tilkoplet Viser om batteriets midtpunkt er tilkoplet. Deaktiver temp.overvåking Viser om temperaturovervåking er deaktivert. Tillat boost-lading Viser om boost-lading er tillatt. Med boost-lading kan du utføre en rask lading for å gjenopprette et utladet batteri raskere.
Tillat dyputladning av batteri Viser om dyputladning av batteri er tillatt. Med dyputladings-funksjonen kan du lade ut batteriene til de når et lavere nivå enn den verdien som vanligvis anbefales ved batteridrift. Merk: Dette kan skade batteriene. Aktiver automatisk frakopling av batteri Viser om automatisk frakopling av batteri er aktivert. Når UPS-utgangen er av, og det ikke finnes noen mulighet til å lade opp batteriene, utløser denne funksjonen frakoblingsenhetene for batterier for å unngå at batteriene blir dyputladet etter en periode på: -
To uker.
-
10 minutter med battericellespenningen under avstengningsnivået for lavt batteri.
Batterkapasitet per blokk (Ah) Viser batterikapasiteten per batteriblokk i amperetimer for batteribanken som er tilkoplet hver frakoblingsenhet for batterier. Antall parallelle batteristrenger Viser antall batteristrenger som er parallellkoplet, for batteribanken som er tilkoplet hver frakoblingsenhet for batterier. Antall batterier per streng Viser antall batteriblokker per batteristreng. Antall battericeller per blokk Viser antall battericeller per batteriblokk. DC-spenning per battericelle (V) Viser normalspenningen. Normallading er den grunnleggende ladefunksjonen som er tilgjengelig på alle typer batterier og automatisk startes av laderen.
Viser boost-spenningen. Med boost-lading kan du utføre en rask lading for å gjenopprette et utladet batteri raskere.
Viser utjevningsspenningen. Utjevningslading brukes til å utjevne åpne cellebatterier som har ulik lading. Dette er lademetoden som bruker høyest mulig ladespenningsnivå. Når du utfører en utjevningslading, fordampes vann fra de åpne cellebatteriene, som må byttes ut når ladingen er fullført.
Ladetid (sek) Viser varigheten i sekunder av ladningen for Boost-lading og Utjevningslading. Nominell battericellespenning (V) Viser nominelt spenningsnivå per battericelle. Avsluttende DC-spenning per battericelle (V) Viser spenningsnivået per battericelle for å fastsette når batteriet må slås av. Nominell temperatur Viser nominell temperatur i Celsius eller Fahrenheit. Hastighet ladestrøm Viser hastigheten for ladestrøm. Utløsning av batteribryter via batterispenning Viser om utkobling av frakoblingsenhet for batterier via batterispenning er aktivert. Når denne innstillingen er aktivert, utløser UPSen frakoblingsenheten(e) for batterier når batterispenningen er utenfor grensene for lav batterispenning eller høy batterispenning. -
FARE