990-91379H-031

Konfigurera påminnelse om luftfilter

Återställ påminnelsen om luftfilter när luftfiltret har ersatts.
  1. Tryck på Konfiguration > Påminnelse.
    1. Välj Aktivera påminnelse för att få påminnelser om att ersätta luftfiltret.
    2. Välj intervall för påminnelse: 1 månad, 3 månader, 6 månader eller 1 år beroende på omgivningen i installationsrummet.
      Under Återstående tid (veckor) kan du se hur mycket användningstid det befintliga luftfiltret har kvar.
    3. Tryck på Återställ för att återställa luftfilterserviceräknaren.
  2. Tryck OK för att spara inställningarna.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.