990-91379H-031

Översikt över användargränssnittet

Skärm

Översikt av startskärmen

  1. Hemknapp – tryck på den här knappen på valfri skärm för att återvända till startskärmen.

  2. Knappen Huvudmeny – tryck på den här knappen på valfri skärm för att komma åt menyerna.

  3. Knappen Mimic-diagram – tryck på den här knappen på valfri skärm för att komma åt mimic-diagrammen.

  4. Larmstatussymbol – tryck på den här knappen på valfri skärm för att komma åt den aktiva larmloggen.

Du kan trycka på utgångs- eller batterifälten på startskärmen för att gå direkt till de detaljerade mätsidorna.

Mimic-diagram

Mimic-diagrammet anpassar sig efter systemkonfigurationen – mimic-diagrammen som visas här är bara exempel.

Exempel på enskilt UPS-system – dubbelmatad försörjning

Den gröna strömlinjen (grå i illustrationen) i mimic-diagrammet visar strömflödet genom UPS-systemet. Aktiva moduler (växelriktare, likriktare, batteri, statisk bypassomkopplare, osv.) har grön inramning och inaktiva moduler har svart inramning. Moduler med röd inramning är ur drift eller i larmtillstånd.

OBS: Mimic-diagrammet visar endast en frånkopplingsenhet för batteri (BB) även om fler frånkopplingsenheter för batteri har anslutits och konfigurerats för övervakning. Om en eller fler av de övervakade frånkopplingsenheterna för batteri är i det slutna läget, visas BB på mimic-diagrammet som sluten. Om samtliga frånkopplingsenheter för batteri är i det öppna läget, visas BB på mimic-diagrammet som öppen.

I mimic-diagram för parallellsystem trycker du på den grå UPS-enheten för att se mimic-diagrammet på UPS-nivå.

Exempel på parallellsystem – dubbelmatad försörjning med individuell UIB och SSIB

Larmstatussymbol

Larmstatussymbolen (grå i illustrationen) i det övre högra hörnet av skärmen förändras beroende på larmstatusen för UPS-systemet.

Grön: Inga larm förekommer i UPS-systemet.
Blå: Informationslarm förekommer i UPS-systemet. Tryck på larmstatussymbolen för att öppna loggen över aktiva larm.
Gul: Varningslarm förekommer i UPS-systemet. Tryck på larmstatussymbolen för att öppna loggen över aktiva larm.
Röd: Kritiskt larm förekommer i UPS-systemet. Tryck på larmstatussymbolen för att öppna loggen över aktiva larm.

Menyträd

Huvudmeny

I vissa menyer finns fler undermenyer än vad som beskrivs i handboken. Dessa undermenyer är gråtonade och används endast av Schneider Electric för att undvika oönskad lastpåverkan. Andra menyalternativ kan också vara gråtonade/inte synas på skärmen om de inte är relevanta eller inte har släppts än för det specifika UPS-systemet.

Undermenyer för Status

  • Status – se Visa systemstatusinformationen.

    • Ingång

    • Utgång

    • Bypass

    • Batteri

    • Temperatur

    • Kraftmoduler

    • Toppbelastningsskydd

    • Parallell*

Undermenyer för Kontroll

Undermenyer för konfiguration

Undermenyer för underhåll

Undermenyer för Statistik

  • Statistik

    • Elbesparingar

      • Inställningar

      • Simulering

Undermenyer för Om

  • Om

    • UPS

    • Skärm

    • Integrerat nätverkskort (NMC)

    • Valfritt nätverkskort (NMC)

Översikt över systemnivåstyrenheten (SLC) och enhetsstyrenheten (UC)

  1. Knapparna ON/OFF (PÅ/AV) för växelriktaren

  2. USB-portar*

  3. Universal I/O*

  4. Modbus-port*

  5. USB-mikro-B-port*

  6. Nätverksport*

  7. Återställningsknapp*

  8. Lysdiodsindikator*

  9. Strömförsörjning till skärmen

  10. Skärmport

  11. Serviceport*

  12. EXT-port

  13. För framtida användning

  14. PBUS 1*

  15. PBUS 2*

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.