990-91386-006

Precauciones de seguridad

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE ARCO ELÉCTRICO
Lea todas las instrucciones del manual de instalación antes de instalar o usar este producto.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
No instale el producto hasta que se terminen los trabajos de construcción y se limpie la sala de instalación.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE ARCO ELÉCTRICO
El producto se debe instalar de acuerdo con las especificaciones y los requisitos definidos por Schneider Electric. En particular las protecciones exteriores e interiores (disyuntores de protección aguas arriba, disyuntores de batería, cables, etc.) y los requisitos ambientales. Schneider Electric no asume ninguna responsabilidad si no se respetan estos requisitos.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE ARCO ELÉCTRICO
El sistema SAI debe instalarse de acuerdo con las normativas locales y nacionales. Instalación del SAI según:
  • IEC 60364 (incluidas las secciones 4.41 de protección contra descarga eléctrica, 4.42 de protección contra efectos térmicos y 4.43 de protección contra sobrecorriente), o
  • NEC NFPA 70 o
  • Código eléctrico canadiense (C22.1, Parte 1)
según la norma que se aplique en su área local.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
  • Instale el producto en una zona interior y de temperatura controlada sin contaminantes conductivos ni humedad.
  • La superficie debe estar nivelada y ser sólida, no inflamable (por ejemplo, de hormigón) y capaz de soportar el peso del sistema.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
El producto no está diseñado para los siguientes entornos operativos inusuales y, por lo tanto, no se debe instalar en ellos:
  • Humos nocivos
  • Mezclas explosivas de polvo o gases, gases corrosivos, calor radiante o por conducción de otras fuentes
  • Humedad, polvo abrasivo, vapor o entornos excesivamente húmedos
  • Hongos, insectos, parásitos
  • Aire cargado de sal o refrigerante de aire acondicionado contaminado
  • Nivel de contaminación superior a 2 según IEC 60664-1
  • Exposición a vibraciones, sacudidas e inclinaciones anormales
  • Exposición a luz solar directa, fuentes de calor o campos electromagnéticos fuertes
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
No haga orificios ni realice perforaciones para cables o conductos con las placas guía instaladas ni cerca del SAI.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
ADVERTENCIA
PELIGRO DE DESCARGA DE ARCO ELÉCTRICO
No realice modificaciones mecánicas al producto (como retirar piezas del armario o hacer orificios) que no se describan en el manual de instalación.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
AVISO
riesgo de sobrecalentamiento
Respete los requisitos de espacio alrededor del producto y no cubra las aberturas de ventilación del producto mientras esté en funcionamiento.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.