990-91386-024

Instalação final

  1. Recoloque as quatro tampas frontais.

    Sistema de entrada inferior de cabos com disjuntor da bateria

    Entrada superior de cabos sem disjuntor da bateria

  2. Prenda o suporte de fixação frontal (reservado durante o procedimento de desempacotamento) ao gabinete de baterias vazio.

    Vista frontal do gabinete de baterias vazio

  3. Monte o suporte de fixação frontal no solo.
    NOTE: Os parafusos para fixação no solo não são fornecidos.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.