990-91734A-012

Démontage ou déplacement des armoires de transformateurs à un nouvel emplacement

NOTE: Suivez les instructions du manuel d'installation de l'ASI pour préparer l'ASI à être déplacée/démontée.
  1. Éteignez complètement le système d'ASI.
  2. Cadenassez/étiquetez tous les disjoncteurs de la ou des armoires de transformateurs d'entrée en position OFF (ouverte).
  3. Cadenassez/étiquetez tous les disjoncteurs de l'armoire de transformateur de sortie en position OFF (ouverte).
  4. Cadenassez/étiquetez tous les disjoncteurs du dispositif de commutation en amont en position OFF (ouverte).
  5. Cadenassez/étiquetez les disjoncteurs batterie du dispositif de commutation/de la solution de batterie en position OFF (ouverte).
  6. Ouvrez les portes avant des armoires de transformateurs et de l'ASI.
  7. S'il est présent, cadenassez/étiquetez le disjoncteur backfeed BF2 en position OFF (ouverte) sur l'ASI.
  8. Retirez les deux panneaux de chacune des armoires de transformateurs.

    Système d'ASI à alimentation secteur simple

    Système d'ASI à alimentation secteur double

  9. Sur les armoires de transformateurs, mesurez et vérifiez l'ABSENCE de tension à l'aide d'une sonde de multimètre à travers les trous de la plaque transparente pour l'entrée, le bypass, la sortie et le neutre. Remettez en place les panneaux couvrant les points de mesure sur les armoires de transformateurs.
    DANGER
    Risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
    Mesurez et vérifiez l'ABSENCE de tension à l'aide d'une sonde de multimètre à travers les trous de la plaque transparente pour l'entrée, le bypass et la sortie.
    Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

    Système à alimentation secteur simple

    Système à alimentation secteur double

  10. Sur l'ASI, mesurez et vérifiez l'ABSENCE de tension à l'aide d'une sonde de multimètre à travers les trous de la plaque transparente pour l'entrée, le bypass, la sortie, le neutre et le CC.

    Vue avant de l'ASI

  11. Ouvrez la porte intérieure de l'ASI.
  12. Sur l'ASI, mesurez et vérifiez l'ABSENCE de tension sur chaque jeu de barres d'entrée/bypass/sortie/CC avant de continuer.
    DANGER
    RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
    Mesurez et vérifiez l'ABSENCE de tension sur chaque jeu de barres d'entrée/bypass/sortie/CC avant de continuer.
    Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
  13. Retirez les jeux de barres et les pièces isolantes qui raccordent l'ASI à l'armoire de transformateur de sortie. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Installation des jeux de barres entre l'ASI et l'armoire du transformateur de sortie dans les systèmes à alimentation secteur simple ou Installation des jeux de barres entre l'ASI et l'armoire du transformateur de sortie dans les systèmes à alimentation secteur double. Conservez toutes les pièces pour la réinstallation.
  14. Retirez les jeux de barres et les pièces isolantes qui relient les armoires de transformateurs entre elles. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Installation des jeux de barres entre les armoires de transformateurs d'un système à alimentation secteur simple ou Installation des jeux de barres entre les armoires de transformateurs d'un système à alimentation secteur double. Conservez toutes les pièces pour la réinstallation.
  15. Retirez les équerres supérieures et les vis situées à l'avant qui relient l'ASI et les armoires de transformateurs par l'extérieur. Retirez les deux vis spéciales qui relient l'ASI et l'armoire de transformateur de sortie par l'intérieur. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Positionnement et interconnexion des armoires de transformateurs et de l'ASI. Conservez toutes les pièces pour la réinstallation.
  16. Si la synchronisation externe est présente sur l'ASI : Retirez le cache de protection transparent de la carte de synchronisation externe 0P4809. La carte de synchronisation externe 0P4809 est située à l'arrière du panneau avant. Déconnectez les câbles de signal de la carte de synchronisation externe 0P4809.
    DANGER
    RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
    Vérifiez l'absence de tension sur les trois bornes de signal de la carte de synchronisation externe 0P4809. Lorsque les câbles de synchronisation externes sont installés, les bornes de la carte de synchronisation externe 0P4809 peuvent être sous tension. Déconnectez le dispositif de déconnexion des fusibles à la source avant de retirer le cache de protection transparent.
    Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

    Vue avant de l'ASI

  17. Fermez la porte intérieure de l'ASI et remettez les vis en place.
  18. Débranchez et retirez tout câble de signal de l'ASI.
  19. Retirez le support d'ancrage antisismique avant/le support de transport avant de l'ASI et des armoires de transformateurs. Conservez les pièces pour la réinstallation.
  20. Fermez et verrouillez la porte avant de l'ASI.
  21. Soulevez les pieds de l'ASI jusqu'à ce que les roulettes soient complètement en contact avec le sol.
  22. Déplacez l'ASI hors du chemin des armoires de transformateurs en la faisant rouler sur les roulettes.
    AVERTISSEMENT
    DANGER de basculement
    • Les roulettes de l'ASI sont exclusivement destinées au transport sur des surfaces plates, planes, dures et horizontales.
    • Les roulettes de l'ASI sont destinées au transport sur de courtes distances (c'est-à-dire à l'intérieur d'un même bâtiment).
    • Déplacez-vous lentement et soyez attentifs aux conditions du sol et à l'équilibre de l'ASI.
    Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
  23. Retirez les panneaux avants et les panneaux transparents des armoires de transformateurs. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Préparation des armoires de transformateurs pour l'installation.
  24. Mesurez et vérifiez l'ABSENCE de tension sur chaque jeu de barres d'entrée/entrée de l'ASI/bypass/bypass de l'ASI/sortie dans les armoires de transformateurs avant de continuer.
    DANGER
    RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
    Mesurez et vérifiez l'ABSENCE de tension sur chaque jeu de barres d'entrée/entrée de l'ASI/bypass/bypass de l'ASI/sortie avant de continuer.
    Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

    Alimentation secteur simple

    Alimentation secteur double

  25. Retirez les câbles de puissance des armoires de transformateurs. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Raccordement des câbles de puissance dans un système à alimentation secteur simple ou Raccordement des câbles de puissance dans un système à alimentation secteur double.
  26. Effectuez les opérations suivantes sur les armoires de transformateurs pour remettre les pièces dans leur position d'origine. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Préparation des armoires de transformateurs pour l'installation.
    1. Retirez le panneau latéral gauche de l'armoire de transformateur d'entrée la plus à gauche et réinstallez-le sur le côté gauche de l'ASI.
    2. Réinstallez les caches de protection dans leur position d'origine sur le panneau latéral droit de l'armoire de transformateur de sortie.
    3. Réinstallez les deux supports arrière et le support supérieur de chaque armoire de transformateur dans leur position d'origine.
    4. Réinstallez les panneaux avants sur les armoires de transformateurs.
  27. Fermez et verrouillez la porte avant des armoires de transformateurs.
  28. Soulevez les pieds des armoires de transformateurs jusqu'à ce que les roulettes soient complètement en contact avec le sol.
  29. Sortez l'armoire de transformateur de sortie suffisamment loin pour pouvoir accéder aux câbles CC. Déconnectez les câbles CC et retirez-les. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Positionnement et interconnexion des armoires de transformateurs et de l'ASI.
  30. Vous pouvez maintenant déplacer chaque armoire de transformateur en la faisant rouler.
    AVERTISSEMENT
    DANGER de basculement
    • Les roulettes de l'armoire de transformateur sont exclusivement destinées au transport sur des surfaces plates, planes, dures et horizontales.
    • Les roulettes de l'armoire de transformateur sont destinées au transport sur de courtes distances (c'est-à-dire à l'intérieur d'un même bâtiment).
    • Déplacez-vous lentement et soyez attentifs aux conditions du sol et à l'équilibre de l'armoire de transformateur.
    Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
  31. Le cas échéant, retirez le support d'ancrage antisismique situé à l'arrière des armoires de transformateurs et retirez les ancrages antisismiques du sol. Conservez les pièces pour la réinstallation.
  32. Pour le transport sur des distances plus longues ou dans des conditions qui ne conviennent pas aux roulettes de l'armoire de transformateur :
    AVERTISSEMENT
    Charge lourde
    L'armoire de transformateur est lourde. Prenez les précautions nécessaires lors de la manipulation et de la préparation au transport ou à l'expédition.
    Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
    AVERTISSEMENT
    DANGER de basculement
    Pour le transport sur des distances plus longues ou dans des conditions qui ne conviennent pas aux roulettes de l'armoire de transformateur, assurez-vous que :
    • le personnel effectuant le transport dispose des compétences nécessaires et a reçu une formation adéquate ;
    • vous utilisez les outils appropriés pour soulever et transporter l'armoire de transformateur en toute sécurité ;
    • le produit est protégé contre les dommages au moyen d'une protection appropriée (comme l'emballage ou le conditionnement).
    Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

    Exigences en matière de transport :

    • Montez l'armoire de transformateur en position verticale au centre d'une palette appropriée aux dimensions minimales de : 1 000 mm x 1 000 mm (39,4 pouces x 39,4 pouces). La palette doit être adaptée au poids de l'armoire de transformateur. Le GVIT300 pèse 640 kg (1 411 lbs), le GVIT500 pèse 795 kg (1 753 lbs), le GVOT300 pèse 602 kg (1 327 lbs), le GVOT500 pèse 767 kg (1 691 lbs).

    • Utilisez des méthodes de fixation appropriées pour monter l'armoire de transformateur sur la palette.

    • La palette d'expédition et les supports de transport d'origine peuvent être réutilisés s'ils ne sont pas endommagés.

    DANGER
    DANGER de basculement
    • L'armoire de transformateur doit être fixée de manière appropriée à la palette immédiatement après avoir été placée sur celle-ci.
    • Le matériel de fixation doit être suffisamment solide pour résister aux vibrations et aux chocs pendant le chargement, le transport et le déchargement.
    Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
    AVERTISSEMENT
    Comportement imprévu de l'équipement
    Ne soulevez pas l'armoire de transformateur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un transpalette directement sur le châssis, car cela pourrait la déformer ou l'endommager.
    Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
  33. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Démantelez l'armoire de transformateur, OU
    • Déplacez l'armoire de transformateur vers un nouvel emplacement pour l'installer.
  34. Uniquement pour l'installation de l'armoire de transformateur à un nouvel emplacement : Suivez le manuel d'installation de l'armoire de transformateur pour l'installer dans le nouvel emplacement. Reportez-vous à la section Procédure d'installation d'un système d'ASI à alimentation secteur simple ou Procédure d'installation d'un système d'ASI à alimentation secteur double pour un aperçu de l'installation. Le démarrage doit être réalisé uniquement par Schneider Electric.
    DANGER
    RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
    Le démarrage doit être réalisé uniquement par Schneider Electric.
    Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.