990-91734A-012

Installation des jeux de barres entre les armoires de transformateurs d'un système à alimentation secteur simple

  1. Installez le jeu de barres 880-63679 entre les armoires de transformateurs.

    Vue avant des armoires de transformateurs

  2. Installez les jeux de barres 880-63674, 880-63675 et 880-63676 sur l'interrupteur UIB dans l'armoire du transformateur d'entrée. Installez trois jeux de barres 880-63678 sur le côté de l'armoire du transformateur d'entrée. Installez les jeux de barres 880-63729 et le jeu de barres 880-63730 entre l'armoire du transformateur d'entrée et l'armoire du transformateur de sortie.

    Vue avant de l'armoire du transformateur d'entrée, de l'armoire du transformateur de sortie et de l'ASI

  3. Installez les jeux de barres 880-63686, 880-63687 et 880-63688 entre l'interrupteur UIB et les bornes sur le côté droit de l'armoire du transformateur d'entrée. Installez le jeu de barres 880-63685 sur 880-63688 comme indiqué.

    Vue avant de l'armoire du transformateur d'entrée, de l'armoire du transformateur de sortie et de l'ASI

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.