990-91734A-012

Installation des jeux de barres entre l'ASI et l'armoire du transformateur de sortie dans les systèmes à alimentation secteur simple

Les jeux de barres et les pièces isolantes sont fournis dans un kit avec l'armoire du transformateur de sortie. Les numéros de pièces indiqués sur les illustrations sont imprimés sur les pièces. Utilisez les vis M8x30 fournies et serrez à 17,5 Nm (12,91 lb-pieds / 154,9 lb-pouces).
  1. Installez les jeux de barres neutres, les jeux de barres DC, la pièce isolante et le jeu de barres de mise à la terre.

    Vue avant de l'ASI

  2. Installez les jeux de barres d'entrée et la pièce isolante.

    Vue avant de l'ASI

  3. Installez les jeux de barres de sortie et les pièces isolantes.

    Vue avant de l'ASI

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.