990-91734A-012

Positionnement et interconnexion des armoires de transformateurs et de l'ASI

  1. Mettez l'armoire du transformateur d'entrée (UIB) en position finale (position la plus à gauche). Alignez-la avec l'ancrage antisismique, s'il est présent. Pour les systèmes sans ancrage antisismique, réinstallez le support de transport arrière sur l'armoire du transformateur d'entrée et fixez-le au sol.

    Vue arrière avec ancrage antisismique

    Vue arrière sans ancrage antisismique

  2. Uniquement pour les systèmes à alimentation secteur double : Mettez la deuxième armoire du transformateur d'entrée (SSIB) en position finale à droite de la première armoire du transformateur d'entrée (UIB). Alignez-la avec l'ancrage antisismique, s'il est présent. Pour les systèmes sans ancrage antisismique, réinstallez le support de transport arrière sur l'armoire du transformateur d'entrée et fixez-le au sol.
  3. Placez l'armoire du transformateur de sortie à proximité de la ou des armoires de transformateurs d'entrée, mais ne l'insérez pas dans la rangée.
  4. Acheminez les câbles DC par le haut (A) ou le bas (B) dans l'armoire du transformateur de sortie. Raccordez les câbles DC aux jeux de barres DC.

    Vue avant gauche de l'armoire du transformateur d'entrée et de l'armoire du transformateur de sortie

  5. Mettez l'armoire du transformateur de sortie en position finale à droite de la ou des armoires de transformateurs d'entrée. Faites attention aux câbles DC lorsque vous mettez l'ASI en position afin d'éviter de les endommager ou de les déconnecter. Alignez-la avec l'ancrage antisismique, s'il est présent.
  6. Uniquement pour les systèmes sans ancrage sismique : Réinstallez le support de transport arrière sur l'armoire du transformateur de sortie et fixez-le au sol.
  7. Mettez l'ASI en position finale à droite de l'armoire du transformateur de sortie. Alignez-la avec l'ancrage antisismique, s'il est présent.
  8. Abaissez les pieds réglables avant et arrière de toutes les armoires à l'aide d'une clé jusqu'à ce qu'ils touchent le sol. Les roulettes ne doivent pas toucher le sol. Utilisez un niveau à bulles pour vérifier que les armoires sont à niveau.
    AVIS
    Risques de dommages à l'équipement
    Ne déplacez pas l'armoire une fois les pieds réglables abaissés.
    Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
  9. Reliez toutes les armoires à l'avant avec des vis, comme indiqué.

    Système à alimentation secteur simple

    Système à alimentation secteur double

  10. Installez les supports supérieurs entre toutes les armoires. Le support supérieur a été retiré du côté des armoires de transformateurs plus tôt.
  11. Ouvrez la porte intérieure dans l'ASI.
  12. Retirez les deux vis spéciales de l'ASI et utilisez-les pour l'interconnexion arrière entre l'armoire du transformateur de sortie et l'ASI, comme indiqué.

    Vue avant de l'ASI

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.