990-91734A-012

Préparation au raccordement des câbles de signal dans les systèmes avec entrée des câbles par le bas

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Ne percez pas de trous et n'effectuez pas de perforations quand les panneaux sont installés, ni à proximité de l'armoire.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
  1. Retirez les caches triangulaires de l'armoire du transformateur de sortie.

    Vue avant de l'armoire du transformateur de sortie

  2. Retirez les panneaux.

    Vue avant de l'armoire du transformateur de sortie

  3. Percez des trous ou effectuez des perforations dans les panneaux pour le passage des câbles de signal ou des conduites. Installez les conduites (non fournies), le cas échéant.
  4. Remettez en place les panneaux.
  5. Acheminez les câbles de signal depuis l'ASI, dans l'armoire du transformateur de sortie et par le bas de l'armoire du transformateur de sortie.

    Vue avant de l'armoire du transformateur de sortie et de l'ASI

    Vue avant de l'armoire du transformateur de sortie

  6. Réinstallez les caches triangulaires sur l'armoire du transformateur de sortie.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.